This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC28180技术咨询



客户需求
使用的要求是:
INPUT :AC 220v ,50hz 
OUT:   DC 350 ~ 400v ,纹波 0.1V,典型值 375V(默认),电流:0.1A
我查阅了这个芯片可以改变开关频率,也就是通过改变芯片第四脚连接的电阻值进行改变频率,
问题是:
1)典型值默认375V、开关频率 一起决定了 boost 电感 和 输出电容值 ,如果我要将输出增大和减少,是否可以通过第四脚连接的电阻值的改变进行 输出电压的改变;
2)如果可以改变第四脚的电阻值 而改变 频率 最终改变输出电压,那么 典型值(375V)对应的电感和输出电容 也需要改变吗
3)如果输出不能调节,请帮忙推荐一个方案,谢谢