Other Parts Discussed in Thread: BQ24070
锂电池充电过程中电池电压检测,我采用的是BQ24070芯片,在充电过程中我用单片机AD口检测电池电压,然而电池电压比电池实际电压高出0.1~0.4V。
电池内阻抗的影响没这么大呀,按理来说开始是恒流充电最大也就不应该超过0.1V,之后是恒压小电流那就更小了。这是什么原因呢,怎么才能准确检测电池充电时的端电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
动态电压测试确实很不准确,那么你用单片机的AD口检测电池电压的用意是什么呢?我猜测你的目的可能有以下两个
1:用于检测充电是否充饱?
R:充电器有stat pin指示充电状态,接上拉电阻后可以直接输入到单片机的I/O口作为判断充饱的信号,因为锂电池都是使用最小电流截止法,所以状态指示pin能比较客观的显示电池已经充饱。
2:通过测量此时的电压表征电池的电量?
R:由于电池端口的动态电压偏差非常大,所以直接用端口电压表征电池剩余电量的精度非常的低,实用性非常差。
TI有继承的单颗芯片的电量管理计,基于阻抗追踪技术,通过电池开路时的端口电压(COV)与放电深度(DOD)的关系实现电量管理,这是目前精度最高的方法。请你参考TI产品主页的gas gauge产品了解详细的信息。