Hi Team
客户有问题需要咨询,需要技术专家支持
客户问题:
使用LMG5200驱动芯片驱动负载电阻(100)24Ω,LMG5200的驱动IN电压是28V,HI信号为40HZ 占空比20% (即:脉宽5ms)正常。
控制输出发现给负载的+28V脉冲电压在5ms以内有三条被关断时间分别间隔1.26ms左右就被关断一次,每次关断时间大约348ns。
我们希望在LMG5200能实现HI与SW相同的脉宽。我想了解的是LMG5200本身只能输出最宽1.2ms正向脉宽,还是其他问题。
Best Regard
Aosker