Other Parts Discussed in Thread: LM5088, LM5085
buck降压,用来给激光模块供电。
开关电源额定输入24V,稳压器需要稳压输出12V,这里有个问题,激光模块正常工作只需要1A左右,但是他的启动电流很大,需要6A-8A,持续时间至少有个2ms。
我选个3A输出的芯片,但是VIN给他叠大电容,这样是否可行?如果可以,那需要上多大的电容比较合适?
直接能输出70W的我看了一下,LM5088,但是外围电路偏复杂。我板子的空间不太够。
以下是我在TI找的外围比较简单的IC LM5085。请问能否满足我的需要。