Hi team
客户咨询了个问题需要专家支持:
按照网站上仿真,输入0.9-1.4v,输入 type值为1.2v, 输出3.3V , 最大电流0.45A, 典型值为0.42A, 纹波设定0.5% , 仿真推荐电感为330nH, 请问在实际应用中纹波实际值与仿真结果偏差大不大? 后面供电电路为MCU, 需要考虑纹波情况.
而 我们实验室之前用过 TI的另外一款 boost DCDC TLV61225 , 手册推荐感值为4.7uH,
相比两个电感值,有一些疑问, 两个芯片在原理上有什么差异, 可否帮忙explain 一下?
Best Regards
Aosker