This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

运放输入端参考电压是否能用基准源直接接入?

Other Parts Discussed in Thread: LMP7704

需要弄一个这样的电路进行电阻整列的信号采集。如下图所示。一共需要32路的运放,所以选了LMP7704MT。但是这个同相输入端的参考电压我不是很确定怎么处理。目前是换了一个ref3012的片子给出基准电压,直接接到同相输入端。不知道这样直接接会有什么问题,能这样用吗?电路调试的时候不知道啥原因ref3012坏了好几个。后来改成电阻分压了。但是电阻分压AD采集精度会下降吧。

请赐教如何处理这个参考电压比较合适。

  • Hi
    关于运放的问题,放到‘放大器’对应论坛,如果是关于基准芯片REF的问题,可以继续在这个帖子中讨论。这里主要是针对电源芯片的。
  • 我就是从放大器那边转过来的,显然这个问题两个都涉及到呀?
  • Hi
    所以你要看问的是关于那个芯片的,因为我只熟悉REF,不熟悉运放。
    如果问REF基准芯片,例如电压异常,或者烧掉了之类的问题。
    但是如果你问,运放能否接某个电压(即便这个电压来自基准芯片),但是实际问题是围绕运放的,因为电压可以来自任何来运源,问题在于运放连接的方式。
    所以建议你将问题分开问。
  • 好的。一下是运放那边的回答。

    “您好,
    您是用LMP7704实现的是放大功能吗,相同的RF,不同的增益电阻(反向输入端电阻),相同的输入信号,放大倍数不同,可以测试出不同的增益电阻值?
    如果使用的是LMP7704的放大功能,那么其两输入端就具有虚断虚短的规则,您可以在电源管理版块咨询下电源工程师,运放的这种工作规则会不会对REF3012造成影响,或者您换一种其他工作原理的基准电压源试一下,还会不会造成损坏。我查了下REF3012是cmos带隙基准电压源”

    您能解答一下他的疑问吗?
  • HI
    REF3012作为1.2V基准给到运放这个是不会有问题。目前REF3013坏掉的模式是什么?输入低阻抗?输入输出击穿,输出低阻抗,输出电压偏低?或者是?