公司一个项目上用了2片TPS2052BDR作为4路电源切换芯片,电路图如下:
遇到的问题是:上电时 U6第3脚给3.3V高电平,4脚为低电平(低电平为0.3V以下,前端MCU为stm32) , U7第3、4脚均为低电平,测量每片TPS2052BDR的7和6脚固定输出4.98V,无论3、4脚给高低电平都无法改变。当初看的是TPS2042(TPS2052)合用的DATASHEET, 其芯片底部未说明有PowerPAD,因此PCB未设计进去。实际贴的是TPS2052BDR, 看DATASHEET底部中间是有PAD的, 于是怀疑是此PAD未接地所致,拆下芯片后发现其底下全塑封材料,并无PowerPAD,百思不得其解,故求助TI E2E ,盼解决。我的电话V信18927558267