Hi Ti 工程师
我现在遇到一些奇怪的现象, 我们一个保护板用的BQ28z610,但是固件版本是V17的(Ti现在都发布V20的固件了吧), 保护板的过压保护设置值是4.48V, 测试规格是4.46~4.5V, 我们的测试逻辑是,下限4.46不保护,并且上限4.5保护即为PASS。 我们是一站式 烧录+校准+保护测试, 这时候就发现一些状况,经常性的保护功能下限4.46就保护了, 我也拿示波器去观察了,确确实实是保护板有保护动作。 而且其实不只是过压保护, 如果吧其他例如欠压保护,过流,放到前面来, 也会出现同样的状况。 如果真实情况是这样也就罢了,就认为保护板有问题, 但是我又拿已经烧录过的板子重新来测, 就不会再这样子了, 始终都不会再出现下限保护的状况, 我后来就怀疑, 是不是一站式测试,前面烧录进去的数据, 在板子内部还未生效, 所以,板子内部以未烧录的默认参数来判断下限的。 看你们是否有遇倒这样的情况?(我有看未烧录的板子的默认参数过压保护默认值是4300mV)