TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【活动结束】玩转Webench,分享赢好礼!!

Other Parts Discussed in Thread: LM3478, TINA-TI, LM5088, DRV8833, MSP430F249, LM1117, LP38869, TPS62132, LM25011, LM5116, UCC28700, LM3464, LM3429, TPS5430, DXP, LM5022, LMR61428, TPS54620, LM25119, LM2621, LM3421, LM25576, TPS40210, LM2596, TPS55340, TPS54428, LM2588, LM2696, LMZ12010

您在电源设计中使用过TI WEBENCH 设计工具吗? 如果有, 欢迎您来分享您的使用经验和案例;如果没有, 借用这个分享的机会,您也来试用一下吧, 充分感受一下它为设计带来的便利。

WEBENCH 设计环境 (Design Environment) 是一种具有 4 个简单步骤的端到端原型设计系统(如图):

1、 用户输入设计参数,WEBENCH 则提供合适的解决方案。

2、 用户选择了一款器件后,WEBENCH 设计环境将创建一个设计,并为用户提供优化能力。

3、 用户还可以使用 WEBENCH 设计环境仿真器进行设计的微调。

4、 最后利用“Build It”功能可迅速针对所选器件提供定制原型制作套件。

WEBENCH® Power Designer 的所有高级工具皆可用于针对您的设计提出问题。这样,用户就能使用 WEBENCH 的各项功能,如查看和变更 BOM、查看关键性的操作数值(例如效率和负载电流)、实施电气仿真、进行热仿真(假如可用)并运用 WEBENCH Build It 功能(倘若可用)获得原型制作套件。

我们期望WEBENCH 设计工具为越来越多的客户提供设计的便利,同时工程师之间的分享也对大家在使用WEBENCH 设计工具中提供极大帮助。我们期待您的分享!

 

活动时间:2013年4月1日 – 2013年6月5日

分享内容包括:

-          WEBENCH使用方法的具体分享(包含使用步骤)

-          使用WEBENCH设计中遇到的问题和解决方法

-          WEBENCH设计的应用案例分享 (包含设计步骤)

活动要求(不符和以下要求不具备获奖资格):

-          分享内容详实认真,文字不少于100字

-          附上图片说明

 

奖项设置(名次不限,视分享质量而定;TI FAE具有最终获奖解释权。):

分享一等奖: TI社区拉杆包

分享二等奖:TI社区户外保温壶

分享三等奖: JEEP 精工工具

阳光普照奖:

-          4G U盘(内附80页电源管理指南电子书)

 

此外, WEBENCH设计的应用案例分享者可享受2013年样片申请快速通道服务: 只需轻松填写相关信息,审核通过,即获样片。

 

 

 

因市场团队推出另外一个类似活动! 本活动于6月5日终止!(由于参与人数众多,活动获奖名单争取在六月底前公布,感谢您的理解!)

 

有兴趣参加Webench设计活动的朋友们,欢迎参与以下活动:

参加 WEBENCH 之星设计大赛,赢取 iPad Mini 大奖

 

**六月之前的二次评奖将停止,原因如下:

-  感谢电源网版主和网友的支持,由于大部分分享和电源网的分享完全相同。我们将不重复发奖。

-  大部分的分享是来自电源网版主给大家做的示例

这期间如果有网友是自己主动分享,请通过站内信的方式与我联络。我们再酌情考虑奖项事宜。谢谢大家的理解!

  • 公司经常需要送样品,功率很小,若用大功率开关电源有点大材小用。今设计一款20W的恒压源,其输入电压为AC85-264V,输出电压为DC12V。本方案选用贴片封装SOT-23的芯片UCC28700,是反激式拓扑结构,共有29个元器件,板子大小是1437mm2;其工作效率大于60%。本方案属非隔离方案,电路较简单,原理明了,易于生产和维护。实际生产中还需配一个合适的外壳。

    12V20W恒压方案.pdf
  • 本方案采用的是TI的UCC28703的FLYBACKF隔离方式,AC176-264V 的宽电压输入,输出DC5V/2A。本方案采用了PSR架构(PSR架构的线路简单,无光耦,具有CC/CV优点,且成本低,在小瓦数的充电器和LED恒流驱动应用上非常流行;在比较大瓦数电源的应用上,目前PSR IC恒流效果远不及次级反馈控制的好,精度不高,价格也和次级反馈的相差无几,因而没有市场优势),效率78%,不带PFC校正。

    WebenchReportsServlet 5V2A.pdf
  • 本方案采用的是TI的UCC28701的FLYBACKF隔离方式,AC90-265V 的宽电压输入,输出DC12V/2A。本方案采用了PSR架构(PSR架构的线路简单,无光耦,具有CC/CV优点,且成本低,在小瓦数的充电器和LED恒流驱动应用上非常流行;在比较大瓦数电源的应用上,目前PSR IC恒流效果远不及次级反馈控制的好,精度不高,价格也和次级反馈的相差无几,因而没有市场优势),效率64%,不带PFC校正。

    WebenchReportsServlet 12V2A.pdf
  • 本方案采用的是TI的UCC28700的FLYBACKF隔离方式,AC90-265V 的宽电压输入,输出DC5V/5A。本方案采用了PSR架构(PSR架构的线路简单,无光耦,具有CC/CV优点,且成本低,在小瓦数的充电器和LED恒流驱动应用上非常流行;在比较大瓦数电源的应用上,目前PSR IC恒流效果远不及次级反馈控制的好,精度不高),效率60%,不带PFC校正。

    WebenchReportsServlet 5V5A.pdf
  • 本方案采用的是TI的UCC28701的FLYBACKF隔离方式,AC90-265V 的宽电压输入,输出DC18V/1A。本方案采用了PSR架构(PSR架构的线路简单,无光耦,具有CC/CV优点,且成本低,在小瓦数的充电器和LED恒流驱动应用上非常流行;在比较大瓦数电源的应用上,目前PSR IC恒流效果远不及次级反馈控制的好,精度不高),效率78%,不带PFC校正。

    WebenchReportsServlet 18V1A.pdf
  • 本方案采用的国家半导体的LM3481进行设计,输入DC24-32V,输出24V/2A,BOM覆盖面积1218mm^2,BOM成本9.43美金,BOM只有23个元器件,效率92%,采用工作在520KHZ的SEPIC拓扑架构,它的电路结构中处于输入端的电感使得输入电流变化得非常缓慢,由于这种微弱的输入电流波动,因而不需要太大的输入电容,因此其直流供电也相对稳定。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_116_Altium.zip
  • 本方案采用美国国家半导体的LM25011进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率303KHZ。输入DC24-32V,输出12V/2A,BOM覆盖面积436mm^2,BOM成本1.87美金,BOM的元器件只有15个。LM25011的特点:6V至42V宽输入电压范围;峰值电流1.25A;开关频率高达1MHZ;内置降压开关;无需环路补偿;超快速的瞬态响应;输出电压可调;精确的 2.5V ±2%反馈参考电压;可调节软启动;过热停机;接近恒定的开关频率。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_117_Altium.zip
  • 本方案采用美国国家半导体的LM25010进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率380KHZ。输入DC24-32V,输出5V/5A,BOM覆盖面积569mm^2,BOM成本4.38美金,BOM的元器件只有22个。LM25116是一个同步降压控制器,从高电压降压稳压器应用的或广泛的不同的输入电源。控制方法是根据当前的模式,利用一个模拟的电流斜坡控制。电流模式控制提供线路固有的前馈,循环周期电流限制和简化环路补偿。使用一个模拟的控制坡道降低噪音的脉冲宽度调制电路的灵敏度,允许非常小的占空比必要在高输入电压应用的可靠的控制。工作频率从50千赫到1兆赫的可编程。LM25116驱动器的高侧和低侧外部NMOS的自适应死区时间控制的电源开关。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_118_Altium.zip
  • 本方案采用美国国家半导体的LM5088进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率525KHZ。输入DC24-32V,输出12V/5A,BOM覆盖面积585mm^2,BOM成本3.85美金,BOM的元器件只有24个。LM5088采用16引脚TSSOP封装,适用于高达75V的输入电压,采用仿电流模式(ECM)控制的PWM控制拓扑结构,可将极高的输入电压调低至1.2V,设有独特的频率抖动功能。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_119_Altium.zip
  • 本方案采用美国国家半导体的LM25117进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率425KHZ。输入DC24-32V,输出3.3V/5A,BOM覆盖面积442mm^2,BOM成本4.21美金,BOM的元器件只有23个。LM25117是一个同步降压控制器,从高电压降压稳压器应用的或广泛的不同的输入电源。控制方法是根据当前的模式,利用一个模拟的电流斜坡控制。电流模式控制提供线路固有的前馈,逐周期电流限制和简化环路补偿。使用一个模拟的控制坡道降低噪音的脉冲宽度调制电路的灵敏度,允许非常小的占空比必要在高输入电压应用的可靠的控制。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_121_Altium.zip
  •     本人大四,最近忙于毕业设计,有个太阳能电池板的模块,但是输出电压波动范围太大,  3V—6V左右,想要稳定在9V,这个升压系统的芯片非常不好找。 

        但是非常幸运的是  发现了TI WEBENCH 设计工具,给我设计带来了很大的帮助。

         通过这个工具,我找到了设计的方案所需的芯片。

        如下图所示     

           这个工具 功能强大 而且简单实用,只需输入几个参数就OK。以我这次经历来说,输入电压 3—6V  输出电压9V,输出电流 2A,就得到了所需芯片LM3478等等,还有详细的电路图。

             再次感谢TI对我设计的帮助。 

       

  • 本方案采用美国国家半导体的LM25010进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率800KHZ。输入DC24-32V,输出3.3V/1A,BOM覆盖面积300mm^2,BOM成本1.60美金,BOM的元器件只有14个。LM25010的特点:6V至42V宽输入电压范围;峰值电流1.25A;开关频率高达1MHZ;内置降压开关;无需环路补偿;超快速的瞬态响应;输出电压可调;精确的 2.5V ±2%反馈参考电压;可调节软启动;过热停机;接近恒定的开关频率。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_122_Altium.zip
  • 设计一款24W投光灯的驱动。输入电压为AC85-264V,50HZ,输出电流DC700mA;光源选用cree xlamp xp-G,2并12串。本方案选用芯片LM3464,包括光源在内有41个元器件。板子大小为1057mm2,成本是66.65美金(扣除光源的成本61.68美金,驱动成本是4.97美金)。该方案效率可达97%。此方案原理清楚,电路简单,易于生产,效率颇高,而价格也合理,是一款不错的方案。

    24W恒流驱动.pdf
  • 5V,680mA三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器电源设计

             基于TPS54360芯片的5V,0.68A电源电路,专为5V,680mA三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器芯片而设计。采用标准24V输入,在实现其它器件供电的同时,单独实现一路5V,0.68A的电源输出。利用TI的WBENCH工具进行设计,速度非常快,从众多推荐的方案中选择了TPS54360芯片进行设计,几分钟内就得到了系统原理图,BOM表和设计文档等详细资料,真是非常给力!TPS54360采用8引脚SOIC封装,4.5V至60V宽泛输入可提供稳健的输入电压保护;电流模式控制支持简单外部补偿和灵活的组件选择;集成型92mOhm高侧MOSFET可在高电流下提供高效率;从-40°C至150°C的1%参考精度可在各种工作条件下更好地控制输出电压;接近100%占空比的低压降工作模式可最大限度减少输入到输出的压降。

    此方案BOM成本2.68美元,效率达到88%,总共14个BOM元件。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_42_Altium.zip
  •    9V 350MA 7寸TFT彩色液晶屏供电电源设计

       目前,7寸TFT液晶屏应用已经非常普及,常用于显示内容较多的工控场合。由于作为控制器部分工作电压在:3.3V-6V之间,而7寸TFT液晶屏驱动电压为9V,350Ma,这就意味着需要设计独立的供电电源。方案一,采用升压电路供电,也即从USB BUS总线取电或5V-3.3V的输入电压取电,再升压到9V,这种方案成本较高。方案二,采用外部12-24V电压输入,降压到9V,这种方案成本较低,易于维护。采用TI WEBBENCH平台进行设计,选择好输入电压和输出电压参数后,几分钟就完成了整个设计。采用的是TI LM34910芯片。该方案成本为1.82美元,需要14个外部元件,设计简单,成本低廉。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_43_Altium.zip
  • 12V到5V 1A的DC/DC转换器设计

    采用TPS5410芯片设计的12V到5V 1A的DC/DC转换器设计方案,在TI的WBENCH工具平台中,只用了1分多钟的时间,真是非常快捷。TPS5410是德州仪器的一宽电压输入范围的降压开关稳压器,采用BUCK拓扑架构,固定开关频率在500KHZ。作为降压型线性稳压器的替代产品,该器件有广泛的市场空间,如机顶盒,DVD,LCD-TV,工业电子产品,音频系统电源,电池充电,LED驱动,适用于输入电压为24V及12V的电子系统。该方案的BOM成本在2.36美元,整体效率约90%,满足使用要求。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_44_Altium.zip
  • 一款12V 0.16A机柜散热风扇的供电电源设计

        在电子设备比较多的机柜内,除电路板上器件安装的散热片外,还需额外安装散热风扇。本方案针对12V 0.16A的散热风扇进行供电电源设计,采用24V开关电源模块作为输入,实现12V 0.16A的电压输出。在TI WEBBENCH平台中只用了1分钟就实现了整个设计,包括电路原理图,BOM表,仿真,器件占用面积等内容。此设计采用的是LM34910芯片,它是一个BUCK拓扑架构的集成开关降压稳压器,整个BOM成本大约2美元,共需要14个部件,其中有些0402封装的小器件需要机器贴片,自制测试样板进行实验时可以考虑采用大封装器件替换。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_45_Altium.zip
  • 12V,1.5A三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器电源设计

     目前TI和其它厂商推出了各种版本的集成三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器芯片,针对12V,1.5V的驱动器电路,需要设计专门的供电电源,输入电压为宽范围:15V—32V。采用TI的WBENCH工具设计,非常简单。输入电压参数后,用了2分钟的时间就完成了设计。采用TI的TPS5420芯片,该芯片是一个高输出电流PWM转换器,集成了低阻抗高侧N通道MOSFET,采用BUCK拓扑架构。此方案的BOM成本较高,在3.14美元,元件数量有9个,加上一个1260封装的电感元件,需要占用较多PCB面积。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_46_Altium.zip
  • 一款段式液晶屏背光LED驱动电源设计

       段式液晶屏显示简便,成本低廉,非常适合作为仪器仪表和小型控制设备的显示设备。段式液晶屏内部背光部分一般采用4颗25mA的并联LED作为发光源,在制作控制设备的过程中,需要专门设计段式液晶屏的背光电路。本设计方案输入电压:3.3V,输出电压:3.0V ,输出电流100mA,可支持4路25mA的LED器件。在TI WEBBENCH中进行设计,前后共用了2分钟,系统推荐的是TPS73601 芯片,该芯片是具有反向电流保护的无电容 NMOS 400mA 低压降LDO稳压器,性能优异。该方案BOM成本1美元,有6个元件,使得电路设计比较简单,PCB面积占用较小。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_49_Altium.zip
  • 3.3V 300mA MCU仿真器供电电源设计方案

        现在MCU仿真器大部分都进行了开源,硬件可以DIY,并且可以根据自己的喜好进行改进设计,现在设计的这款MCU仿真器电源采用TPS62240芯片,实现了BUB总线供电输入,3.3V 300mA的电流输出,除可为仿真器电路本身供电外,还可以为外部MCU控制板进行供电(无功率负载)。利用TI的WBENCH工具进行设计,耗时约3分钟。该方案的BOM成本在2.38美元,效率能达到91%,BOM元件的数量7个,不多,整体功耗仅0.09W,符合硬件电路要求。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_50_Altium.zip
  • 一款12V固定输入多负载输出的DC/DC转换器电源设计方案

              对于具有总线连接的节点控制器而言,采用CAN/485/ETHERNET通信比较普遍,其整体供电通常采用12V电源输入,内部的器件根据电平不同,可分为12V,5V,3.3V,1.8V,这就要求实现一个较复杂的多负载电源转换器方案。采用TI的WBENCH平台进行设计,减少了器件型号的搜索时间,简化了电路设计难度,更有利于缩减PCB面积,降低仪器成本。此方案BOM成本在3.42美元,整体效率达到86.987 %,还算不错。采用LMR62014X实现12V 0.5A的电源输出,采用TPS62143实现5V 0.5A的电源输出,采用LMR10510Y芯片实现3.3V,0.3A的电源输出,采用了LM3670-1.8芯片实现1.8V 0.1A的电源输出。到时候申请一下相关的样片,制作一个样板测试一下,看看实际的效果如何。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_51_Altium.zip
  • 今设计一款40W的路灯驱动。输入电压为AC85-264V,频率是50HZ;四路输出电流350mA;光源选择cree Xlamp xp-G,10串共阳极。驱动芯片选用LM3464A,外置四个4A的MOS管。是降压式变换电路。设计结果如下:板子大小为1756mm2,包括灯珠在内有61个元器件,而效率达到了97%。此方案原理比较简单,电路不复杂,元器件也常规易买,因此是不错的方案。

    40W路灯驱动方案.pdf
  • 48V宽范围输入5V 4.5A高效电源

    采用TI公司LM5116设计的36-72V输入5V20W 电信应用板端电源。 该电源采用同步BUCK电路结构,芯片内置自举高端驱动,省去复杂的高端驱动变压器或自举电路。续留采用低端MOS实现续留极大提升系统效率,内置输入过欠压过温过流等全方位保护,并且外围元件极少调试方便。设计工具强大而易用。

    6472.48V宽范围输入5V 4.5A高效电源.zip
  • 一款高精度手持数字万用表用10V供电电源设计

    对于市场上购买的高精度手持万用表,通常采用6节1.5VAAA电池供电,这样的高端仪器消耗电量很快,6节电池一般只能维持一个月左右,购买充电电池初始购置费用也比较高,这样采用通用电路为万用表供电成为一种选择。可采用12V-24V的小型变压器输入,实现10V600mA的稳压电源输出。用TI WEBBENCH工具进行设计,耗时约2分半钟,采用的是LM25011芯片,这是一个采用BUCK拓扑的可调节电流限制的 42V,2A 恒准时开关稳压器,并且德州仪器有针对此型号的评估板可以进行评估实验。此方案BOM成本1.4美元,整体效率89%,元件占用面积也不大,可以为此额外设计一个外壳,做成万用表的附件随表携带。通过使用TI的WEBENCH设计软件我很好的找到了效率,成本,体积都比较满意的IC,而且电路图及BOM表都制作出来了,大大的减小了我的设计时间,器件选型时间。为产品的提早上市做了很好的铺垫!

    webench_schematic_exchange_design_1284596_38_Altium.zip
  • DC-DC 5V2A的BUCK电源

    使用UCC28070及UCC28950研制的带有PFC功能的移相全桥电路也已稳定工作,可惜自己从来没有真正的独立的制作过项目,对于BUCK拓扑的非隔离电源还从来没有进行过实践,今天借此机会设计一款5V2A的BUCK电源,采用TPS62133芯片,效率高达91%,体积小152,成本低$1.71,不得不佩服TI设计工具的强大,各项指标都能面面俱到,为设计者提供了许多便利,缩短了研发周期,期待TI公司的新产品。通过使用TI的WEBENCH设计软件我很好的找到了效率,成本,体积都比较满意的IC,而且电路图及BOM表都制作出来了,大大的减小了我的设计时间,器件选型时间。为产品的提早上市做了很好的铺垫!

    7webench_schematic_exchange_design_1418400_32_Altium.zip
  • 基于LM25011(TI)+5V稳压电源

    设计为输入电压为10V~22V,输出电压为5V/1A,环境温度选取为30摄氏度的单+5V直流稳压输出电路。该稳压电路很适合在实验室或者一些小的电子产品使用,它具有大电流,低成本,高效率等优点。          LM25011是42V,2A恒定导通时间开关稳压器可调电流限制芯片,输入工作电压范围为6V~42v,最大电流输出为2A,完全满足设计要求。        由于实验室经常要用到+5V直流稳压电源,而且变压器10V~21V容易购置,于是借助WEBENCH设计工具设计一款合用稳压电路,没想到不用多长时间,一完整电路就出来了,工具操作简单,功能强大。通过使用TI的WEBENCH设计软件我很好的找到了效率,成本,体积都比较满意的IC,而且电路图及BOM表都制作出来了,大大的减小了我的设计时间,器件选型时间。而且还列出来了一些方案对比选择,最终生成的我的设计/我的项目里还提供了BOM,图表,原理图,仿真,优化等。太好了。


    webench_schematic_exchange_design_1395462_18_Altium.zip
  • 用LM25576MH实现的12V 2A开关电源设计方案

    在工业应用中,12V电源使用比较常见,常用于直流电机,继电器等设备的供电。比起市场上购买的开关电源成品,板载设计更加灵活,节省空间。电压输入范围在:24V-32V, 实现一个12V 3A的输出,用TI的WEBBENCH工具实现起来非常容易,它提供了多达59种方案,这里采用了LM25576MH芯片。采取此方案设计的12V 2A开关电源设计方案,BOM成本为2.94美元,与购买成品模块相比,具有价格上的优势。除主IC外,还需14个器件,其中一个较大部件是1210封装的电感器,其余占用板子面积几乎可以忽略。此外,它的总功耗为2.87W,在设计中要考虑散热和EMI问题。通过使用TI的WEBENCH设计软件我很好的找到了效率,成本,体积都比较满意的IC,而且电路图及BOM表都制作出来了,大大的减小了我的设计时间,器件选型时间。

    webench_schematic_exchange_design_1284396_17_Altium.zip
  • 一款5V到12V的电源升压转换器设计

           采用USB总线供电的51系列单片机编程器,其编程电压需12V,电流大约200mA,在编程器电源电路中,需要实现一个5V到12的升压。以前采用的MC34063方案,价格低,但电路不稳定,容易出现损坏编程器件的情况。采用TI WEBBENCH工具进行设计,很快便找到了一个非常合适的方案。该方案采用LMR62014X芯片,BOM成本为0.85美元,大约人民币5元左右,在可承受范围。BOM数量控制在9个器件,占用PCB面积非常少,符合小型便携的需求,到时候,先申请几个样品,进行实际测试,验证具体的效果。通过使用TI的WEBENCH设计软件我很好的找到了效率,成本,体积都比较满意的IC,而且电路图及BOM表都制作出来了,大大的减小了我的设计时间,器件选型时间

    webench_schematic_exchange_design_1284896_23_Altium.zip
  • 本方案采用美国国家半导体的LM25116进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率526KHZ。输入DC8-14V,输出3.3V/2A,BOM覆盖面积462mm^2,BOM成本2.76美金,BOM的元器件只有22个。LM25116是一个同步降压控制器,从高电压降压稳压器应用的或广泛的不同的输入电源。控制方法是根据当前的模式,利用一个模拟的电流斜坡控制。电流模式控制提供线路固有的前馈,循环周期电流限制和简化环路补偿。使用一个模拟的控制坡道降低噪音的脉冲宽度调制电路的灵敏度,允许非常小的占空比必要在高输入电压应用的可靠的控制。工作频率从50千赫到1兆赫的可编程。LM25116驱动器的高侧和低侧外部NMOS的自适应死区时间控制的电源开关。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_123_Altium.zip
  • 本方案采用美国国家半导体的LM25116进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率526KHZ。输入DC18-32V,输出5V/2A,BOM覆盖面积455mm^2,BOM成本3.63美金,BOM的元器件只有24个。LM25116是一个同步降压控制器,从高电压降压稳压器应用的或广泛的不同的输入电源。控制方法是根据当前的模式,利用一个模拟的电流斜坡控制。电流模式控制提供线路固有的前馈,循环周期电流限制和简化环路补偿。使用一个模拟的控制坡道降低噪音的脉冲宽度调制电路的灵敏度,允许非常小的占空比必要在高输入电压应用的可靠的控制。工作频率从50千赫到1兆赫的可编程。LM25116驱动器的高侧和低侧外部NMOS的自适应死区时间控制的电源开关。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_124_Altium.zip
  • 本方案采用美国国家半导体的LM5088进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率800KHZ。输入DC40-54V,输出12V/5A,BOM覆盖面积1430mm^2,BOM成本5.82美金,BOM的元器件只有24个。LM5088 采用16引脚TSSOP封装,适用于高达75V的输入电压,采用仿电流模式(ECM)控制的PWM控制拓扑结构,可将极高的输入电压调低至1.2V,设有独特的频率抖动功能,可编程的周期限流值(以免出现瞬态过载),以及可减低功耗的打嗝模式(针对负载持续出现故障的保护功能)。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_125_Altium.zip
  • 3.3VDC/DC开关电源设计

    设计用时一小时,为数字化特种电源控制器提供3.3V供电。该电源设计指标为:输入电压:4.5-5.2V,输出电压3.3V,输出电流1A,环境温度30℃。

    考虑到作为控制器硬件系统的一部分,应尽量降低BOM面积和成本,所以在设计的时候优化设计旋钮选择2档位,实现在最低BOM成本的条件下,尽可能减小面积。为了保证控制器供电安全,选择了带有软启动的设计方案。在软件罗列出的方案中选择了效率较高的一种,该方案使用TPS系列芯片。

    总的来说,软件的可用性,UI等设计的都不错,方案的合理性也较高,为设计多了一种选择。使用TI的WEBENCH设计软件我很好的找到了效率,成本,体积都比较满意的IC,而且电路图及BOM表都制作出来了,大大的减小了我的设计时间,器件选型时间

    webench_schematic_exchange_design_3588699_42_Altium.zip
  • 本方案采用美国国家半导体的LM5088进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率525KHZ。输入DC40-54V,输出12V/5A,BOM覆盖面积615mm^2,BOM成本4.41美金,BOM的元器件只有23个。LM5088 采用16引脚TSSOP封装,适用于高达75V的输入电压,采用仿电流模式(ECM)控制的PWM控制拓扑结构,可将极高的输入电压调低至1.2V,设有独特的频率抖动功能,可编程的周期限流值(以免出现瞬态过载),以及可减低功耗的打嗝模式(针对负载持续出现故障的保护功能)。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_126_Altium.zip
  • 本方案采用美国国家半导体的LM5088进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率525KHZ。输入DC40-54V,输出5V/5A,BOM覆盖面积678mm^2,BOM的元器件只有22个。 采用16引脚TSSOP封装,适用于高达75V的输入电压,采用仿电流模式(ECM)控制的PWM控制拓扑结构,可将极高的输入电压调低至1.2V,设有独特的频率抖动功能,可编程的周期限流值(以免出现瞬态过载),以及可减低功耗的打嗝模式(针对负载持续出现故障的保护功能)。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_127_Altium.zip
  • 本方案采用美国国家半导体的LM5088进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率525KHZ。输入DC40-54V,输出24V/5A,BOM覆盖面积1430mm^2,BOM成本5.82美金,BOM的元器件只有24个。LM5088 采用16引脚TSSOP封装,适用于高达75V的输入电压,采用仿电流模式(ECM)控制的PWM控制拓扑结构,可将极高的输入电压调低至1.2V,设有独特的频率抖动功能,可编程的周期限流值(以免出现瞬态过载),以及可减低功耗的打嗝模式(针对负载持续出现故障的保护功能)。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_128_Altium.zip
  • 本方案采用美国国家半导体的LM25010进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率800KHZ。输入DC40-54V,输出24V/1A,BOM覆盖面积401mm^2,BOM成本2.76美金,BOM的元器件只有14个。LM25010的特点:6V至42V宽输入电压范围;峰值电流1.25A;开关频率高达1MHZ;内置降压开关;无需环路补偿;超快速的瞬态响应;输出电压可调;精确的 2.5V ±2%反馈参考电压;可调节软启动;过热停机;接近恒定的开关频率。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_129_Altium.zip
  • 本方案采用美国国家半导体的LM25010进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率800KHZ。输入DC40-54V,输出12V/1A,BOM覆盖面积455mm^2,BOM成本2.44美金,BOM的元器件只有14个。LM25010的特点:6V至42V宽输入电压范围;峰值电流1.25A;开关频率高达1MHZ;内置降压开关;无需环路补偿;超快速的瞬态响应;输出电压可调;精确的 2.5V ±2%反馈参考电压;可调节软启动;过热停机;接近恒定的开关频率。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_130_Altium.zip
  • 本方案采用美国国家半导体的LM5010进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率800KHZ。输入DC40-54V,输出5V/1A,BOM覆盖面积294mm^2,BOM成本2.25美金,BOM的元器件只有14个。LM5010具备高效率电源管理解决方案所有必要的功能,确保所输出的负载电流不少于 1A。这款 LM5010 芯片与 75 伏、0.5 A LM5007 降压稳压器各有优点,两者可互补不足,以便为美国国家半导体的客户提供更多选择。由于 LM5010 芯片内置独特的高频控制电路,因此系统设计工程师只要采用这款稳压器,便可选用更小巧的滤波器以及减少外接元件的数目。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_131_Altium.zip
  • 本方案采用美国国家半导体的LM5010进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率800KHZ。输入DC40-54V,输出3.3V/1A,BOM覆盖面积425mm^2,BOM成本2.27美金,BOM的元器件只有14个。LM5010具备高效率电源管理解决方案所有必要的功能,确保所输出的负载电流不少于 1A。这款 LM5010 芯片与 75 伏、0.5 A 的 LM5007 降压稳压器各有优点,两者可互补不足,以便为美国国家半导体的客户提供更多选择。由于 LM5010 芯片内置独特的高频控制电路,因此系统设计工程师只要采用这款稳压器,便可选用更小巧的滤波器以及减少外接元件的数目。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_132_Altium.zip
  • 基于TI的TPS62143同步降压转换器芯片设计了一个7.2V 转5V,输出电流1A的电路,所需BOM数仅有6个,占PCB的总面积也只有122平方毫米,成本1.54美元,效率高达93.544%,总功率耗散345mW,开关频率2.55Mhz。使用webench,让设计方便,快捷,它不仅提供了原理图,还有很详细的电路性能参数,提供优化方案的,大大减少了开发周期,是个很不错的设计软件。

    webench_schematic_exchange_design_1739744_13_Altium.zip
  • 最近翻旧东西,突然发现一个7.2伏的锂电池,恰好最近要做一个电池供电的系统,所以就打算用它,设计了一个7.2V转3.3V的电路,输出电流500mA,webench给出很多方案,经过综合考虑,最终选择了一个基于TI的TPS54329同步降压转换器芯片的系统,所需BOM数只有12个,占PCB的总面积也只有215平方毫米,成本2美元,效率高达95.162%,总功率耗散83mW。

    webench_schematic_exchange_design_1739744_15_Altium.zip
  • 今设计一款DC36V-12V的降压转换器。输入电压范围为30-45V,输入电压12V,输出最大电流为2A。芯片选用LM5085,外置一个P沟道MOS管,这是一个高电压非同步控制芯片,输入电压氛围宽达4.5V-72V,有3种封装。由webench软件设计很方便设计该方案:覆盖面积476mm2,14个元器件,成本是2.71美金,效率达到了91%。此方案电路简单明了,器件不多,稳定可靠,是一个不错的方案。

    36V-12V转换器.zip
  •     双电池供电的3.3VMCU 升压供电方案设计

         本设计采用两节1.5V AAA电池供电,实现3.3V 20mA的电源输出,用于3.3V的MCU器件。采用TI WBENCH平台进行的设计,大约用时1.5分钟,就得到了电路原理图,BOM表和技术文档等。系统推荐的这款芯片TPS61170,它是一款宽输入电压范围的微小型高压升压转换器。这款高效器件支持升压、单端初级电感转换器 (SEPIC) 以及反向拓扑,可用于调节单或双节锂离子电池输入。TPS61170 的固定开关工作频率为 1.2MHz,因此允许使用微小型、低截面电感器与低值陶瓷输入与输出电容器。该升压转换器具备单线数字串行接口与脉宽调制 (PWM) 输入,因此可在工作期间动态调节输出电压。TPS61170 的保护特性包括软启动、过流限制以及过温保护。方案整体BOM成本为1.66美元,整体功耗0.03W, 总计9个元件,具有72%的整体效率。

     

    webench_schematic_exchange_design_1284796_68_Altium.zip
  • 190VAC~230VAC 14W LED 驱动器设计  

    该设计的工作条件和性能如下: 190VAC 至 230VAC、50Hz 输入电压 ,15.41V LED 电压输出,可驱动5颗串联的700mA LED。选用CREE公司 XPGWHT-L1-0000-00G51型号产品,5颗成本10.36美元,每个1000流明,效率大约93.4流明/瓦。除去LED部分,TI WBENCH平台提供的是LM3444芯片,该芯片广泛应用于LED照明及电源领域。其电源BOM成本为3.5美元,仅驱动器部分效率为73%,加上LED负载后,整体效率在20.55%,总体BOM元件在44个,实际设计方案时需谨慎应对。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_67_Altium.zip
  • 24V 3A 57步进电机驱动器供电电源设计方案

          57系列步进电机中,24V 3A电机一般作为自动化系统的主动力或较大型设备中应用,与24V 2A的电机相比,体积较大,在进行电机驱动器供电电源设计时,需要考虑更多的EMI问题。本设计方案采用24-32V电压输出,实现24V 3A的电源输出。为了提供稳定高效的电源输出,在TI WBENCH 平台中采用了高性能的电源芯片。该芯片是LM25118,它是一个宽电压输入范围的降压—升压转换器,采用仿真峰值电流模式控制,开关频率最大能达到500KHZ,并有评估板供用户对其详细性能进行评估测试。此方案BOM成本达到9美元,效率在95%,在PCB板设计和制作中,需要考虑散热和EMI干扰问题,并在适当的地方增加金属外壳保护。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_64_Altium.zip
  •  一款拉力计用9V 200mA供电电源设计

         自制拉力计用于测试产品的结膜力性能,电路部分由MCU控制单元+显示单元构成。由控制柜内24V开关电源模块输入电压,实现9V 200mA的电源输出为其供电。采用TI WBENCH 工具进行设计,从系统推荐的型号中选择了TPS54240这个芯片,它是一款具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、2.5A 降压转换器,具有100K-2.5MHZ的开关频率,适合应用于12V -24V工业和低电源通信场合。此方案BOM3.24美元,共需16个元件,唯一的麻烦是要考虑2110封装的大电感布局设计。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_55_Altium.zip
  • 一款用于色密度仪的LED电源驱动器设计

         色密度(colordensity)是彩色画面的密度,用透射率或反射率倒数的十进对数表示。色密度仪在设计中,除采用颜色传感器外,还需使用优质LED灯作为光源。本设计采用15V DC~24VDC作为输入电源,实现15V 0.35A的电源输出,用于驱动5颗 350mA LED。在TI WBENCH 中进行设计,总计用了5分钟的时间,选择的 是CREE公司XPGWHTL1-0000-00H51型号产品,驱动器电源芯片选择的是LM3429芯片,是一款N沟通控制器横流LED驱动器。方案整体成本在15.24美元,这其中5颗LED占用12.85美元,效率在74%,共需32个元件,器件占用面积较小,有利于实现设备的小型化,便于手持。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_56_Altium.zip
  • 1.2V微型直流电机的供电电源设计

         微型直流电机应用非常广泛,我们能接触最多的就是手机中的震动电机。本设计输入电压范围在3.3V~3.6V,实现1.2V 0.15A电源输出,用于驱动微型直流电机。 利用TI WBENCH工具,很快便得到了方案的电路原理图,BOM表和技术文档等资料。从推荐的芯片型号中,选择了LM3670芯片,它是TI针对超低电压的一款微型DC/DC变换器产品,它采用PWM方式控制,固定频率1MHZ,具有最大350mA的驱动能力。此方案BOM成本0.47美元,总计4个元件,电路设计简单,易于快速测试和使用。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_57_Altium.zip
  • 基于MSP430G2553 MCU的采集器供电电源设计方案

              TI 最近推出的MSP430 LaunchPad平台,非常火爆,其采用的MSP430G2553主频16MHZ,性价比很高,特别适合作为低成本传感器系统的控制平台应用。针对MSP430G2553MCU设计的采集器供电采用3.0V-4.5V电压输入,可用锂电或干电池供电,实现3.0V 10mA和1.8V 2mA的电源输出,整个系统耗电量非常小。采用TI WBENCH平台进行的设计,只用了3分多钟的时间,就得到了原理图、BOM清单和技术文档等。此方案使用了TPS63000,LP5907-3.0和TLV70718P三个芯片,这也使得BOM成本高达2.78美元,效率也仅有16.7%,不过,其系统工作时的功耗仅0.2W,对于MSP430来说,长时间处于睡眠状态不会消耗太多能量。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_63_Altium.zip