This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【活动结束】玩转Webench,分享赢好礼!!

Other Parts Discussed in Thread: LM3478, TINA-TI, LM5088, DRV8833, MSP430F249, LM1117, LP38869, TPS62132, LM25011, LM5116, UCC28700, LM3464, LM3429, TPS5430, DXP, LM5022, LMR61428, TPS54620, LM25119, LM2621, LM3421, LM25576, TPS40210, LM2596, TPS55340, TPS54428, LM2588, LM2696, LMZ12010

您在电源设计中使用过TI WEBENCH 设计工具吗? 如果有, 欢迎您来分享您的使用经验和案例;如果没有, 借用这个分享的机会,您也来试用一下吧, 充分感受一下它为设计带来的便利。

WEBENCH 设计环境 (Design Environment) 是一种具有 4 个简单步骤的端到端原型设计系统(如图):

1、 用户输入设计参数,WEBENCH 则提供合适的解决方案。

2、 用户选择了一款器件后,WEBENCH 设计环境将创建一个设计,并为用户提供优化能力。

3、 用户还可以使用 WEBENCH 设计环境仿真器进行设计的微调。

4、 最后利用“Build It”功能可迅速针对所选器件提供定制原型制作套件。

WEBENCH® Power Designer 的所有高级工具皆可用于针对您的设计提出问题。这样,用户就能使用 WEBENCH 的各项功能,如查看和变更 BOM、查看关键性的操作数值(例如效率和负载电流)、实施电气仿真、进行热仿真(假如可用)并运用 WEBENCH Build It 功能(倘若可用)获得原型制作套件。

我们期望WEBENCH 设计工具为越来越多的客户提供设计的便利,同时工程师之间的分享也对大家在使用WEBENCH 设计工具中提供极大帮助。我们期待您的分享!

 

活动时间:2013年4月1日 – 2013年6月5日

分享内容包括:

-          WEBENCH使用方法的具体分享(包含使用步骤)

-          使用WEBENCH设计中遇到的问题和解决方法

-          WEBENCH设计的应用案例分享 (包含设计步骤)

活动要求(不符和以下要求不具备获奖资格):

-          分享内容详实认真,文字不少于100字

-          附上图片说明

 

奖项设置(名次不限,视分享质量而定;TI FAE具有最终获奖解释权。):

分享一等奖: TI社区拉杆包

分享二等奖:TI社区户外保温壶

分享三等奖: JEEP 精工工具

阳光普照奖:

-          4G U盘(内附80页电源管理指南电子书)

 

此外, WEBENCH设计的应用案例分享者可享受2013年样片申请快速通道服务: 只需轻松填写相关信息,审核通过,即获样片。

 

 

 

因市场团队推出另外一个类似活动! 本活动于6月5日终止!(由于参与人数众多,活动获奖名单争取在六月底前公布,感谢您的理解!)

 

有兴趣参加Webench设计活动的朋友们,欢迎参与以下活动:

参加 WEBENCH 之星设计大赛,赢取 iPad Mini 大奖

 

**六月之前的二次评奖将停止,原因如下:

-  感谢电源网版主和网友的支持,由于大部分分享和电源网的分享完全相同。我们将不重复发奖。

-  大部分的分享是来自电源网版主给大家做的示例

这期间如果有网友是自己主动分享,请通过站内信的方式与我联络。我们再酌情考虑奖项事宜。谢谢大家的理解!

  •  一款3.3V到1.5V的转换器设计

         采用TI LM21305芯片,设计的这款3.3V到1.5V的转换器,适用于多种场合。采用TI WBENCH平台进行的设计,大约用时2.5分钟,就得到了电路原理图,BOM表和技术文档等。系统推荐的这款芯片,是一款可调节频率同步降压稳压器,广泛应用于超声波系统:便携式和电机控制领域。由于芯片性能优异,此方案BOM成本达到2.93美元,具有18个器件,应用于1.5V的设计时,效率达到88%,并且TI提供了此型号的评估板,用于前期测试。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_70_Altium.zip
  •  一款12V输入4.2V 1A输出的锂电池充电电源设计

         该设计实现了一款12V输入,4.2V 1A电源输出的锂电池充电供电方案,可用于制作仪器设备模块用锂电池充电装置。采用TI WBENCH平台进行的设计,大约用时1.5分钟,就得到了电路原理图,BOM表和技术文档等。系统推荐的芯片型号是LM2734Y,它是一款采用BUCK拓扑架构的降压稳压器,开关频率在550KHZ,广泛用于笔记本和USB电源设备中。方案整体BOM成本为1.37美元,整体功耗0.7W,总计10个元件,具有86%的效率,符合使用要求。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_71_Altium.zip
  • 双电池供电的5V MCU 升压供电方案设计

          本设计采用两节1.5V AAA电池供电,实现5V 20mA的电源输出,用于5V的MCU器件。采用TI WBENCH平台进行的设计,大约用时1.5分钟,就得到了电路原理图,BOM表和技术文档等。系统推荐的这款芯片TPS55340,是一款单片非同步开关稳压器,此稳压器带有集成的 5A,40V 电源开关。 此器件可在几种标准开关稳压器拓扑结构中进行配置,这些拓扑结构包括升压、SEPIC 和隔离式 flyback。 此器件具有一个宽输入电压范围以支持由多节电池或者经调节的 3.3V,5V,12V 和 24V 电源轨供电的应用。使用电流模式 PWM(脉宽调制)控制来调节输出电压,并装有一个内部振荡器。 PWM 的开关频率由一个外部电阻器或者同步至一个外部时钟信号进行设定, 可以在 100kHz 至 1.2MHz 之间对开关频率进行编程,主要面向工业电源系统应用。方案整体BOM成本为2.19美元,整体功耗0.12W,总计12个元件,具有45%的整体效率。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_69_Altium.zip
  • 24V 2A 57步进电机驱动器供电电源设计方案

          57步进电机应用广泛,适合小型自动化设备,其电机驱动器电源一般以24V 比较常用,对电机驱动器来讲,与控制器电路电源分离设计,有助于减少EMI问题。本设计方案采用24V-32V的电压输入,实现24V 2A的电流输出,为电机驱动器提供理想的独立供电方案。采用TI WBENCH平台这个工具选型非常方便,在向导引导下,用时2.5分钟就完成全部设计,包含系统的原理图、电路仿真、BOM清单和整体设计文档等。采用芯片LM5022,BOM成本为9.31 美元,效率达到91%。在实际PCB设计及模块制作中,考虑增加金属外壳屏蔽干扰。TI有此芯片的评估板,可以在上面进行实际测试后,再进行PCB相关设计。

  •     一款12V输入6V 1A输出的DC/DC转换器设计方案

          采用TI TPS54233芯片,设计的这款12V到6V的转换器,适用于多种应用场合。采用TI WBENCH平台进行的设计,大约用时2分钟,就得到了电路原理图,BOM表和技术文档等。系统推荐的这款芯片,是具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入,2A 输出,PWM频率固定在300kHz 的降压转换器,采用Buck拓扑架构,广泛应用于机顶盒、液晶显示器、电池充电器、工业和汽车音响电源等领域。方案整体BOM成本达到2.41美元,具有14个器件,效率达到91%。TI同时也提供了此型号芯片的评估模块,和PSpice Model,帮助您完成前期测试。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_74_Altium.zip
  • 一款12V输入功率5W的 LED电源驱动器设计

         本设计采用12V锂电或其它充电电池作为输入电源,实现12V 0.35A的电源输出,用于驱动4颗 350mA LED,此设计可以应用于手电筒照明,钓鱼灯等。在TI WBENCH 中进行设计,总计用了3分钟的时间,选择的LED是CREE公司XPGWHTL1-0000-00H51型号产品,驱动器电源芯片选择的是LM3492芯片,它是一款具有升压转换器和快速电流稳压器的双通道可单独调光 LED 驱动器。方案整体成本在12.45美元,4颗LED成本在10.28美元,占了整体BOM成本的82.3%,效率在81%,共需18个元件,全部器件占用面积404mm2,有利于模块的PCB设计。 

    webench_schematic_exchange_design_1284796_77_Altium.zip
  •     本次设计使用LM25005进行设计,设计输入电压最小14V,最大22V,输出电压3.3V,输出电流2A,单输出,进行设计,选用芯片为LM25005,使用WBENCH,得到如压缩文件中所示的图形和设计参数,

        LM25005开关稳压器使用最少的外部元件提供所有必要的功能来实现高效能,高电压降压稳压器。稳压器包括一个42V,160mΩN沟道MOSFET,2.5安培的输出电流能力。稳压器控制方法是根据利用仿真电流斜坡的电流模式控制。电流模式控制提供固有的线电压前馈,逐周期电流限制和易于环路补偿。使用仿真控制斜坡降低噪音敏感度的脉冲宽度调制电路,允许非常小的占空比必要在高输入电压应用的可靠控制。从50kHz至500kHz的工作频率是可编程的。振荡器同步引脚允许多个LM25005稳压器可以自动同步操作或同步至一个外部时钟。其他保护功能包括电流限制,热关断和远程关断能力。该设备可在功率增强HTSSOP封装具有裸露模具附加垫以帮助散热。

         设计用时10分钟,优点在于获得了电路图,并有效率分析,为83%。成本也不是很高。设计速度很快。

    3.3V输出的设计.rar
  • 本次设计目的是为了实现一个20V到5V的转换,本次设计选用了一种新型的芯片,TPS54340 是一款 42V,3.5A,降压稳压器,此稳压器具有一个集成的高侧 MOSFET。 按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受高达 45V 的抛负载脉冲。 电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。 一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载时的电源电流减小至 146μA。 当启用引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至 1μA。 欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用使能引脚将之提高。 输出电压启动斜升由内部控制以提供一个受控的启动并且消除过冲电压。

    5V.zip
  • 为了给芯片供电5V设计一个DCDC变换电路,使用webench进行设计。实现5V输出的方案有很多,选择这个芯片是考虑到成本效率的因素,LM3485高效率PFET开关稳压器控制器,可以用来快速,方便地开发一个小,成本低,应用广泛的开关降压稳压器。滞环控制架构提供了简单的设计没有任何控制环路稳定性的担忧,使用各种各样的外部元件。 PFET架构也允许低元件数以及超低压差100%占空比工作。另一个好处是,在轻负载时的高效率运行,而不增加输出纹波。提供电流限制保护的PFET的RDS(ON),通过测量两端的电压,这样就省去了一个检测电阻器。逐周期电流限制,可在一定范围内的输出电流用单个电阻器调节,确保安全运行。

    5V.zip
  • 本次设计目的是为了实现一个20V到5V的转换,选用了一种新型的芯片,TPS54340 是一款 42V,3.5A,降压稳压器,此稳压器具有一个集成的高侧 MOSFET。 按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受高达 45V 的抛负载脉冲。 电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。 一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载时的电源电流减小至 146μA。 当启用引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至 1μA。 欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用使能引脚将之提高。 输出电压启动斜升由内部控制以提供一个受控的启动并且消除过冲电压。整个设计用时20分钟,发现该软件非常好用。

    5.zip
  • 今设计一款常用的15W球泡灯驱动。输入电压AC85-264V,输出电流350mA;光源选用xlamp xp-G,15颗串联。芯片选用LM3464,这款芯片的特点是可以驱动多达4串LED,每串LED的驱动电流大小一致,偏差极小,而且效率极高;同时,这款芯片具有热量反馈功能,避免LED在过高温度环境下操作而大幅降低LED的光线输出量或大大缩短其寿命。用webench设计如下:包括灯珠在内共有30个元器件,驱动元器件覆盖面积678mm2,成本是42.84美金,效率则高达98%。

    15W球泡灯驱动方案.pdf
  • 4.5V电池盒驱动2颗CREE3W LED手电筒设计

    4.5V电池盒驱动2颗CREE3W LED手电筒设计,参数为:LM3410YMF/NOPB 4.0V-5.0V to 6.408V @ 0.509A,(ACTIVE) 具有内部补偿的 525kHz/1.6MHz、恒流升压和 SEPIC LED 驱动器,从软件里面的bom清单看,此设计从元器件数才11个,总的功率为0.53W led用冷白的,出光效率高~~总体的出光率为84.8lm/W。所以设计应该不错,只是做起来的真正BOM成本不知道是多少?LED成本都已经用掉了4.75没劲啦~~

    4.5V电池盒驱动2颗CREE3W LED手电筒设计.zip
  • 本方案采用美国国家半导体的LM25010进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率800KHZ。输入DC30-40V,输出24V/1A,BOM覆盖面积459mm^2,BOM成本2.17美金,BOM的元器件只有14个。LM25010的特点:6V至42V宽输入电压范围;峰值电流1.25A;开关频率高达1MHZ;内置降压开关;无需环路补偿;超快速的瞬态响应;输出电压可调;精确的 2.5V ±2%反馈参考电压;可调节软启动;过热停机;接近恒定的开关频率。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_133_Altium.zip
  • 本方案采用美国国家半导体的LM25088进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率267KHZ。输入DC18-32V,输出5V/1A,BOM覆盖面积1773mm^2,BOM成本4.84美金,BOM的元器件只有24个。LM25088采用16引脚TSSOP封装,适用于高达42V的输入电压,采用仿电流模式(ECM)控制的PWM控制拓扑结构,可将极高的输入电压调低至1.2V,设有独特的频率抖动功能,可编程的周期限流值(以免出现瞬态过载),以及可减低功耗的打嗝模式(针对负载持续出现故障的保护功能)。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_134_Altium.zip
  • 本方案采用美国国家半导体的LM5085进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率577KHZ。输入DC30-40V,输出12V/1A,BOM覆盖面积401mm^2,BOM成本2.75美金,BOM的元器件只有14个。LM5085是NSC推出的全新高电压非同步降压控制器之一,其完备的功能特性主要包括:适用于极高的输入电压,可以提供卓越的脉冲宽度调制(PWM)控制,而且还可减少电磁干扰(EMI)。它具有高度集成且操作简单的降压控制器可以在高输入电压下,产生功率灵敏的低电压电路,最适用于电信、网络系统及工业基建设备。新推出的这几款控制器属於PowerWise® 高能源效率产品,当利用高供电电压驱动低电压负载时,效率可高达85%

    webench_schematic_exchange_design_1147140_135_Altium.zip
  • 本方案采用美国国家半导体的LM25088进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率525KHZ。输入DC30-40V,输出12V/5A,BOM覆盖面积585mm^2,BOM成本3.77美金,BOM的元器件只有24个。LM25088采用16引脚TSSOP封装,适用于高达42V的输入电压,采用仿电流模式(ECM)控制的PWM控制拓扑结构,可将极高的输入电压调低至1.2V,设有独特的频率抖动功能,可编程的周期限流值(以免出现瞬态过载),以及可减低功耗的打嗝模式(针对负载持续出现故障的保护功能)。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_136_Altium.zip
  • 本方案采用美国国家半导体的LM5085进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率500KHZ。输入DC30-40V,输出5V/1A,BOM覆盖面积399mm^2,BOM成本2.27美金,BOM的元器件只有9个。LM5085是NSC推出的全新高电压非同步降压控制器之一,其完备的功能特性主要包括:适用于极高的输入电压,可以提供卓越的脉冲宽度调制(PWM)控制,而且还可减少电磁干扰(EMI)。它具有高度集成且操作简单的降压控制器可以在高输入电压下,产生功率灵敏的低电压电路,最适用于电信、网络系统及工业基建设备。新推出的这几款控制器属於PowerWise® 高能源效率产品,当利用高供电电压驱动低电压负载时,效率可高达85%

    webench_schematic_exchange_design_1147140_137_Altium.zip
  • 本方案采用美国国家半导体的LM25088进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率525KHZ。输入DC18-32V,输出5V/5A,BOM覆盖面积758mm^2,BOM成本4.86美金,BOM的元器件只有22个。LM25088采用16引脚TSSOP封装,适用于高达42V的输入电压,采用仿电流模式(ECM)控制的PWM控制拓扑结构,可将极高的输入电压调低至1.2V,设有独特的频率抖动功能,可编程的周期限流值(以免出现瞬态过载),以及可减低功耗的打嗝模式(针对负载持续出现故障的保护功能)。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_138_Altium.zip
  • 本方案采用美国国家半导体的LM25088进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率525KHZ。输入DC30-40V,输出3.3V/1A,BOM覆盖面积496mm^2,BOM成本2.31美金,BOM的元器件只有22个。LM25088采用16引脚TSSOP封装,适用于高达42V的输入电压,采用仿电流模式(ECM)控制的PWM控制拓扑结构,可将极高的输入电压调低至1.2V,设有独特的频率抖动功能,可编程的周期限流值(以免出现瞬态过载),以及可减低功耗的打嗝模式(针对负载持续出现故障的保护功能)。

  • 本方案采用美国国家半导体的LM25117进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率425KHZ。输入DC30-40V,输出3.3V/5A,BOM覆盖面积458mm^2,BOM成本4.15美金,BOM的元器件只有25个。LM25117是一个同步降压控制器,从高电压降压稳压器应用的或广泛的不同的输入电源。控制方法是根据当前的模式,利用一个模拟的电流斜坡控制。电流模式控制提供线路固有的前馈,逐周期电流限制和简化环路补偿。使用一个模拟的控制坡道降低噪音的脉冲宽度调制电路的灵敏度,允许非常小的占空比必要在高输入电压应用的可靠的控制。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_140_Altium.zip
  • 本方案采用美国国家半导体的LM3478进行设计,采用sepic拓扑结构,工作频率550KHZ。输入DC10-20V,输出12V/1A,BOM覆盖面积631mm^2,BOM成本2.99美金,BOM的元器件只有21个,效率86%。LM3478是一种多用途的低边N沟道MOSFET 控制器的开关稳压器。它是在适当的使用拓扑结构要求,如低边MOSFET,boost,fly-back ,SEPIC等,此外,LM347可以工作在极高的开关频率,以减少整体解决方案尺寸。该LM3478开关频率可以调节在100kHz至1MHz的任何值使用一个外部电阻。电流模式控制亲志愿组织高带宽和瞬态响应,除了逐周期电流限制。输出电流可以亲编程用一个外部电阻。已建成的LM3478,如热关断功能,短路保护,过电压保护,电源等。节能关断模式可将总电源电流5μA,并允许电源排序。内部软启动限制启动时的浪涌电流。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_141_Altium.zip
  • 本方案采用美国国家半导体的LM5188进行设计,采用BUCK-BOOST拓扑结构,工作频率300KHZ。输入DC10-20V,输出12V/1A,BOM覆盖面积729mm^2,BOM成本4.13美金,BOM的元器件只有29个,效率91%。LM5188采用双列20脚封装。是宽电压升压/降压开关电源控制器,它集成了实现高性能高性价比的降压/升压稳压器所需的所有功能,从而是外接元件数最少.  LM5118的工作电压从3.5V到75V,可编程开关频率可高达到500kHz,具有可编程软起动时间,超低的关断电流和热保护等功能。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_142_Altium.zip
  • 本方案采用美国国家半导体的LM3478进行设计,采用BOOST拓扑结构,工作频率400KHZ。输入DC8-14V,输出24V/1A,BOM覆盖面积907mm^2,BOM成本2.84美金,BOM的元器件只有18个,效率93%。LM3478是一种多用途的低边N沟道MOSFET 控制器的开关稳压器。它是在适当的使用拓扑结构要求,如低边MOSFET,boost,fly-back ,SEPIC等,此外,LM347可以工作在极高的开关频率,以减少整体解决方案尺寸。该LM3478开关频率可以调节在100kHz至1MHz的任何值使用一个外部电阻。电流模式控制亲志愿组织高带宽和瞬态响应,除了逐周期电流限制。输出电流可以亲编程用一个外部电阻。已建成的LM3478,如热关断功能,短路保护,过电压保护,电源等。节能关断模式可将总电源电流5μA,并允许电源排序。内部软启动限制启动时的浪涌电流。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_143_Altium.zip
  • 本方案采用德州仪器的TPS40210进行设计,采用BOOST拓扑结构,工作频率513KHZ。输入DC8-14V,输出24V/1A,BOM覆盖面积1571mm^2,BOM成本3.60美金,BOM的元器件只有22个,效率96%。TPS40210采用10脚封装,具有4.5V至52V宽泛输入电压范围,带有电流模式控制功能,具有可编程软启动以及包括控制回路中的电流反馈阈值机制在内的数种过压保护功能。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_144_Altium.zip
  • 使用webench工具来设计3.3V输出的电源,设计中选用LM20323作为主控芯片整个设计用时1小时,主要是考虑到一下的优点: LM20323是一个全功能的500kHz的同步降压稳压器,能够提供高达3A的负载电流。外部补偿的电流模式控制回路只用两个组件,同时提供高的性能和易用性。该器件经过优化工作在4.5V至36V的输入电压范围使其非常适合用于高电压系统。 该器件具有内部过电压保护(OVP),过电流保护(OCP)电路,增加了系统的可靠性。一个精密使能引脚和集成UVLO允许导通的设备严格控制和测序。内部固定和外部可调的软启动电路限制启动时的浪涌电流。 由于有以上优点,所以用它进行设计。

    LM20323输出5V.zip
  •  平日的订单中有需要36V输入,18W,36W之类的洗墙灯,今设计一款恒流模块满足产品需要。输入电压33-40V,输入电流700mA;光源选用xlamp xp-G,18颗2并9串。芯片选用LM3409。
      这是一款降压稳流的P沟道MOSFET控制器,提供宽输人电压范围,具有高边电流检测功能,采用增强散热的eMSOP-10封装。因此,LM3409是驱动LED的理想恒流源,输出的正向电流可高达5 A。另外,LM3409采用恒定关断时间(COT)控制功能调整电流,确保输出电流大小恒定,而且无需通过外置元件提供环路补偿,可以等闲实现模拟及PWM调光功能,可充分施展亮度变化高度线性以及高对比度的长处,并提供可编程欠压锁定、低功耗关断及热关断等功能。
      设计结果如下:覆盖面积813mm2,包括灯珠在内32个元器件,成本是47.98美金,效率达到了93%。

    36V18W恒流模块.rar
  •     输入电压AC85-264V,输出电流1.05A;光源采用cree xlamp xp-g,60颗3并20串;芯片选用LM3464A,该芯片具备动态电压调整控制功能,可以监控串联LED的正向电压,并根据反馈电压灵活调整LED的供电电压,确保LED所需的供电维持在最低水平。此外,这款芯片可以直接控制离线稳压器的输出,因此无需像离线LED电源那样加设第二级的开关稳压器。LM3464芯片内置可支持脉冲宽度调制(PWM)控制及模拟调光两种接口,可以根据客户不同的应用需求选择对应的调光方式。
       用webench设计结果如下:覆盖面积2238mm2,除灯珠外有19个元器件,成本是160.36美金,效率则高达98%。

    60W隧道灯驱动方案.rar
  • 一些汽车电压为24V,而一些车载设备(如车载电视,DVD等)则需要12V电压,直接接一个电瓶比较浪费,因此就需要一个24V转12V电路。此电路设计输入22V——26V,输出电压12V,输出电流2A。webench给出很多方案,经过综合考虑,最终选择了一个基于TI的LM25005降压开关稳压器芯片的系统,所需BOM数只有16个,占PCB的总面积有500多平方毫米,成本只有2.19美元,效率高达93.399%,总功率耗散1.696W。虽然占PCB面积比较大,但是相对于成本和效率来说,这还是很值的。

    webench_schematic_exchange_design_1739744_27_Altium.zip
  • 许多家用电子设别都是9V供电。此电路设计输入宽电压范围从18V到36V,输出电压9V,输出电流1A。webench给出很多方案,经过综合考虑,最终选择了一个基于TI的TPS54540 DC-DC降压转换器芯片的系统,所需BOM数只有14个,占PCB的总面积有538多平方毫米,成本有2.81美元,效率高达91.477%,总功率耗散800多毫瓦。虽然占PCB面积比较大,但相比之下效率还不错。使用webench,让设计方便,快捷,它不仅提供了原理图,还有很详细的电路性能参数,提供优化方案的,大大减少了开发周期,是个很不错的设计软件。

    webench_schematic_exchange_design_1739744_30_Altium.zip
  • 5V风扇供电系统设计(2A)

    由于一风扇采用5V供电,但是一般的5V充电器的输出电流都不高,不能使风扇正常工作,就设计一转5V输出电流2A的电路,设计输入电压8V——10V。webench给出很多方案,经过综合考虑,最终选择了一个基于TI的LM3150同步降压控制器芯片的系统,所需BOM数有15个,占PCB的总面积也385平方毫米,成本有2.68美元,效率高达95.968%,总功率耗散400mW。使用webench,让设计方便,快捷,它不仅提供了原理图,还有很详细的电路性能参数,提供优化方案的,大大减少了开发周期,是个很不错的设计软件。

    webench_schematic_exchange_design_1739744_23_Altium.zip
  • 6V转5V稳压系统设计

    5V为许多MCU保准电压,在一些电池供电系统中为保证系统工作稳定性,常需要一些稳压电路。此设计设计输入电压4V-6V,输出电压5V,输出电流500mA,webench给出很多方案,虽然效率都不是太高,但经过综合考虑,最终选择了一个基于TI的LM3481开关稳压器的高效低侧 N 通道控制器芯片的系统,所需BOM数为22个,占PCB的总面积有375平方毫米,成本2.05美元,总功率耗散515mW,开关频率550KHz,效率只有82.915%,但是在给定的解决方案中,效率也已经是够高的了。

    webench_schematic_exchange_design_1739744_29_Altium.zip
  • 多路电压输出电路(9V转5V&3.3V)设计

    在一些多电压系统中,常常需要5V和3.3V电压。此电路设计输入8V——10V,输出2路,一路为5V,500mA,一路为3.3V,500mA。webench给出很多方案,经过综合考虑,最终选择了一个基于TI的LM25119宽输入范围双路同步降压控制器芯片的系统,所需BOM数有41个,占PCB的总面积也617平方毫米,成本有4.32美元,效率高达90.52%,总功率耗散434.46mW。使用webench,让设计方便,快捷,它不仅提供了原理图,还有很详细的电路性能参数,提供优化方案的,大大减少了开发周期,是个很不错的设计软件。

    webench_schematic_exchange_design_1739744_24_Altium.zip
  • 4串6并暖光LED供电系统(柜子照明设计)

    柜子有4层,平时找东西是里面比较黑,需要拿个手机或其他设备照明,很不方便,就想着给每层安装一些LED,这样不用每次都拿个手机照明了,于是就设计了一个LED供电电路,驱动24个LED,24个LED每4个一组串联,共6组,各组间并联。设计输入电压15-30V,输出电压12V,电流6A,电路采用LM3434芯片,效率达97%,还是很不错的。使用webench,让设计方便,快捷,它不仅提供了原理图,还有很详细的电路性能参数,提供优化方案的,大大减少了开发周期,是个很不错的设计软件。

    webench_schematic_exchange_design_1739744_19_Altium.zip
  • 5V转12V升压系统设计

    此电路为升压转换电路,将5V电压转至12V,设计输入电压4V——6V,输出电压12v ,输出电流200mA。webench给出很多方案,经过综合考虑,最终选择了一个基于TI的LM2700升压 PWM DC/DC 转换器芯片的系统,所需BOM数只有9个,占PCB的总面积也只有300平方毫米,成本只有2.01美元,效率高达91.601%,总功率耗散220mW,开关频率高达1.25MHz。使用webench,让设计方便,快捷,它不仅提供了原理图,还有很详细的电路性能参数,提供优化方案的,大大减少了开发周期,是个很不错的设计软件。

    webench_schematic_exchange_design_1739744_28_Altium.zip
  • 低功耗降压供电系统1.8V
    在一些需低功耗场合,常选用1.8V标准的MCU,因此就需要将其他电压转至1.8V稳定电压。此电路设计输入2V——3V,输出电压1.8V,输出电流300mA。webench给出很多方案,经过综合考虑,最终选择了一个基于TI的TPS62261降压转换器芯片的系统,所需BOM数只有4个,占PCB的总面积也只有179平方毫米,成本只有2.34美元,效率87.727%,总功率耗散只有76mW,开关频率高达2.25MHz。很适用于低功耗场合。使用webench,让设计方便,快捷,它不仅提供了原理图,还有很详细的电路性能参数,提供优化方案的,大大减少了开发周期,是个很不错的设计软件。
    webench_schematic_exchange_design_1739744_25_Altium.zip
  • 手机电池再利用电路设计

    在生活中手机锂电池非常常见,每次换手机都会留下1,2快电池,有时电池还很好,扔了可惜,也污染环境。就打算废物利用,设计一个转3.3V电路,输出电流500mA。由于手机锂电池的特性,输入电压变化比较大从3.2V-4.2V,所以对电路性能要求比较大。webench给出很多方案,经过综合考虑,最终选择了一个基于美国国家半导体的LM3668芯片的系统,所需BOM数只有4个,占PCB的总面积也只有96平方毫米,成本只有1.26美元,效率高达91.404%,总功率耗散115mW,开关频率高达2.2MHz。

    webench_schematic_exchange_design_1739744_22_Altium.zip
  • 3.3V转5V升压转换系统设计

    在一些3.3V系统中,有时需要5V供电的外设时,就需要一个3.3V转5V的电路。此电路设计输入3.1V——3.5V,输出电压5V,输出电流300mA。webench给出很多方案,经过综合考虑,最终选择了一个基于TI的LM2621升压转换器芯片的系统,所需BOM数只有12个,占PCB的总面积也只有256平方毫米,成本只有1.31美元,效率87.095%,总功率耗散222mW。使用webench,让设计方便,快捷,它不仅提供了原理图,还有很详细的电路性能参数,提供优化方案的,大大减少了开发周期,是个很不错的设计软件。

    webench_schematic_exchange_design_1739744_21_Altium.zip
  • 页面,让您可为设计进行电路板温度模

    拟以找出及解决散热的问题,您可在该

    处修改比如是输入电压、负载电流、环

    境温度和铜板厚度及气流等环境参数。

    当模拟完成后,画面会显示出一个彩色

    的热能分布图,但请注意该功能并不适

    用于所有的

    WEBENCH

    设计

    12.

    "Build

    It"

    按钮可带领您进入订购页面,

    在该处您可亢订购符合您设计要求的定

    制原型建模套件,您也可下载相关的

    CAD

    Gerber

    文件,然而,这功能与

    温度模拟一样,亦不适用于所有的

    WEBENCH

    设计

    13.

    "Print"

    按钮可为您产生设效报表,包括

    原理图、才料清单和图表等记录文件

     

    设计摘要

    -

    左边控制台

    设计摘要

    -

    上方工具棒

    和控制

    下载

    Altium

    文件

    在建模用的零件将有

    Altium 文件提

    供,并且将会在 Visualize

    的页面中

    出现购物车的图示。当创建好设计后,

    只需点选 WEBENCH

    导览列中的 Build

    It 按钮,

    然后再点选连结便可下载 文

  •  

          对于电子工程师来讲,电源部分应当是使用最多的。下文就通过一个例子来简要介绍使用Webench 来设计电源与仿真的基本流程。设计与仿真的流程基本上分为选择芯片、进行设计、分析设计结果(即仿真)三步。在设计电源的时候我们有一些技术参数是要提前订好的,

    这些参数包括:输入电压(1V~100V)、输出电压(0.6V~300V)、功率( 高达300W)、效率(高达96%)、频率(高达3MHz)、方案大小(14mm2或以上)。

    这里我们设计的电源是一个DCDC,要求输入4.5V~5.5V,输出3.3V,4A。

     

    下面我们就开始设计。

     

     

    芯片选择

                           

     

    点击如上图中的NEW 按钮(红圈所标部分),就会弹出一个对应的设计输入窗口,如下图

     

     

    按照我们的要求输入以下几个参数:

    1、Vin Min:输入电压的最小值,这里输入4.5

    2、Vin Max:输入电压的最大值,这里输入5.5

    3、Vout1:输出电压大小,这里输入3.3

    4、Iout1:输出电流大小,这里输入4

    5、Op Ambient Temp:工作温度,这里输入25

    以上5个为主要参数,具体的值根据自己需要输入即可,上面的值是我作为例子输入的值。下

    面的为一些其他的参数,根据自己要求输入即可。包括可以输出2路或者3路,是否带输出的

    开关控制等。

    输入完参数之后,点击如上图中红圈标示按钮,就会出现Webench 推荐的利用美国国家

    半导体的IC 设计的电路,如下图

    在这个图里,上半部分分四块,从左往右,依次是WEBENCH 优化器(WEBENCH Optimizer)、

    改变输入参数(Change Inputs)、滤波特征(Feature Filters)、滤波结果(filter Results)。下半

    部分分两块,左侧是高级图表(Advanced Charting),右侧是WEBENCH 给出的解决方案

    (Switcher Solutions)。在这里你可以根据具体应用那个IC 来选择解决方案。如果对输入参数

    有更改,可以直接在改变输入参数块里更改参数,再点击绿色按钮Recalcalate 即可。

    在Webench 给出的解决方案和电路拓扑结构多达20种,你可以认真选择适合你所需要的

    一种即可。这里我们选择IC LM5088,Buck 结构。

     

     

     

     

     

     

  • 使用webench进行设计,用时100分钟,3.3V输入,5V输出。使用LM5122作为控制芯片。LM5122是一个多相能用于高效率同步升压稳压器应用的同步升压控制器。的控制方法是基于峰值电流模式控制。电流模式控制提供线路固有的前馈,逐周期电流限制和易于环路补偿。 可编程开关频率高达1 MHz。由两个强大的N沟道MOSFET栅极驱动器自适应死区时间控制实现更高的效率。用户可选的二极管仿真模式也使不连续模式操作在轻负载条件下的效率改进。 内部电荷泵允许100%占空比,高侧同步开关(旁路操作)。 180°相移时钟输出,可方便多相位交错式配置。其他功能还包括热关断,频率同步,打嗝模式电流限制和可调输入欠压锁定。 

    3.3V转5V .zip
  • 使用LM3488来实现3.3V到5V的转换。该方案用时20分钟,成本3.6美元,效率可以达到83.LM3488是一个多功能的低边N-FET高性能开关稳压器控制器。它适合用于要求低侧FET,如升压,反激式,SEPIC拓扑。此外,LM3488可以工作在非常高的开关频率,以降低整体解决方案尺寸。 LM3488的开关频率100kHz和1MHz之间的任何值可以调整,以通过使用一个外部电阻或同步至外部时钟。电流模式控制提供卓越的带宽和瞬态响应,除了逐周期电流限制。一个单一的外部电阻,输出电流可以编程。 该LM3488内置的功能,如热关断,短路保护,过电压保护。省电关断模式可将总电源电流5μA,允许电源排序。内部软启动限制启动时的浪涌电流。

    LM3488.zip
  • 一款24V输入功率15W的 LED电源驱动器设计

         本设计采用24V锂电或其它充电电池作为输入电源,实现3路 15.58V 0.35A的电源输出,用于驱动每路5颗总计15颗 350mA LED,此设计可以应用在众多照明场合。在TI WBENCH 中进行设计,总计用了4分钟的时间,选择的LED是CREE公司XPCWHT-L1-R250-00A01型号产品,驱动器电源芯片选择的是LM3402芯片,它是一款恒流源BUCK拓扑架构的LED 驱动器。方案整体成本在16.48美元,15颗LED加上基座成本在12.64美元,整体效率在17.66%,共需46个元件,全部器件占用面积7731mm2,面积比较大。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_89_Altium.zip
  • 用于TMS3202812 控制板的供电方案设计

          在德州仪器的DSP市场中,适合电机控制的DSP芯片以2812最为流行。它是TI推出的一款高性能DSP芯片,具有144引脚,150MHZ的频率,适合作为高端电机控制应用的场合。本设计用于TMS320F2812 DSP芯片的供电,采用 18V-32V,最高10A的电源输入,实现一路3.3V 0.14A的电源输出,用于芯片模拟部分和IO部分的供电,实现一路 1.8V,0.26A的电源输出,用于CPU核心电压供电。采用TI WBENCH平台进行的设计,大约用时5分钟,就得到了电路原理图,BOM表和技术文档等。采用的是LM2841X-ADJ 和LM3670-1.8这两个芯片。方案整体BOM成本高达2.01美元,整体功耗0.382W,总计13个元件,具有65.7%的整体效率。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_88_Altium.zip
  •  48V转24V5A的DC/DC开关电源模块设计

         采用TI TPS 54560芯片设计的这款48V输入24V 5A 输出的DC/DC转换器,适用于多种应用场合。采用TI WBENCH平台进行的设计,大约用时3分钟,就得到了电路原理图,BOM表和技术文档等。系统推荐的这款芯片,是一款具有 Eco-mode™ 的 60V 输入、5A、降压 DC-DC 转换器,采用Buck拓扑架构,具有100KHZ到 2.5MHZ的固定开关频率,TI并同时提供了针对此型号芯片的评估板,用于测试其性能。由于芯片性能优异,方案整体BOM成本高达10.21美元,整体功耗4.1W,总计15个元件,具有96.7%的整体效率。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_84_Altium.zip
  •  24V输入14.5V输出的DC/DC转换器设计

         24V输入14.5V输出的DC/DC转换器针对有此电压需求的供电设备而设计,主要为笔记本等设备供电。本设计采用的是标准24V开关电源模块供电,实现14.5V5A的电源输出,面向工业现场应用。采用TI WBENCH平台进行设计,大约用时不到3分钟,就得到了电路原理图,BOM表和技术文档等。采用的是LM25088芯片,它是一款宽输入范围非同步降压控制器,采用仿真电路模式控制,TI并同时提供了针对此型号芯片的两款开发板和评估模块,用于其性能的测试。方案整体BOM成本为3.53美元,整体功耗2.06W,总计25个元件,具有97%的整体效率。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_85_Altium.zip
  •  利用LMR62014X芯片实现的3.3V到12V 200mA的升压电路设计

         3.3V到12V的升压电路应用在采用低电压(电池)供电,而又需提供12V电压的设备或仪器中。本设计采用3.3V作为输入电源,实现12V 200mA的电压输出。采用TI WBENCH平台进行的设计,大约用时不到2分钟,就得到了电路原理图,BOM表和技术文档等。采用的是LMR62014X芯片,它是采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER 20V 输出电压 1.4A 降压稳压器,TI并同时提供了针对此型号芯片的开发板和评估模块,用于其性能的测试。方案整体BOM成本为0.88美元,整体功耗0.75W,总计9个元件,具有76%的整体效率。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_86_Altium.zip
  • 48VDC电源供电的LED灯球驱动器设计方案

         本设计采用48VDC作为输入电源,实现1路 39.37V 0.5A的电源输出,用于驱动12颗540mA的超亮度 LED,此设计可以应用在众多高端照明场合。在TI WBENCH 中进行设计,总计用了7分钟的时间,选择的LED是Avago公司ASMT-JW33-NSU01型号产品,驱动器电源芯片选择的是LM3404HV芯片,它是一款用于高功率 LED 驱动器的 1.0A 恒流降压稳压器。方案整体成本在38.45美元,12颗LED加上基座成本在36.14美元,整体效率在13.54%,共需24个元件,全部器件占用面积12267mm2,整体面积很大。

         

    webench_schematic_exchange_design_1284796_93_Altium.zip
  •  车载USB 5V/3.1A供电电源方案

         车载双USB接口,可以广泛用于手机、平板电脑和笔记本等娱乐设备。采用12V电源作为输出,实现双USB电压输出,电流总和为3.1A。采用TI WBENCH平台进行的设计,大约用时不到3分钟,就得到了电路原理图,BOM表和技术文档等。采用的是LM25119芯片,它是一款宽输入范围双路同步降压控制器,支持4.5V to 42V输入,可编程频率最高到750Khz。TI并同时提供了针对此型号芯片的评估板,用于测试其性能。方案整体BOM成本为4.89美元,整体功耗1.09W, 由于要实现双路输出,所以元件数量比较多,总计43个元件,具有93.5%的整体效率。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_79_Altium.zip
  • 电动自行车车用前照灯8*1WLED驱动器设计

         本设计采用48V电动自行车电瓶作为输入电源,实现1路 24.35V 0.6A的电源输出,用于驱动 8颗350mA的高亮度 LED,此设计可以应用在自行车前部照明灯。在TI WBENCH 中进行设计,总计用了4分钟的时间,选择的LED是CREE公司XPCWHT-L1-R250-00C01型号产品,驱动器电源芯片选择的是LM3414HVMR芯片,它是一款BUCK拓扑架构的LED 驱动器,可编程频率从 250 kHz to 1 MHz。方案整体成本在15.9美元,8颗LED加上基座成本在13.96美元,整体效率在18.01%,共需17个元件,全部器件占用面积6835mm2,整体面积较大。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_90_Altium.zip
  •  48V输入12V 3A输出的DC/DC转换器设计

          采用TI LM5085芯片设计的这款48V输入12V 3A输出的DC/DC转换器,适用于多种应用场合。采用TI WBENCH平台进行的设计,大约用时2分钟,就得到了电路原理图,BOM表和技术文档等。系统推荐的这款芯片,是一款恒准时 PFET 降压开关控制器,采用Buck拓扑架构,可编程频率最高1MHZ,TI并同时提供了针对此型号芯片的评估板,用于测试其性能。方案整体BOM成本达到2.78美元,整体功耗3.6W,总计14个元件,具有91%的整体效率。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_83_Altium.zip
« 5 6 7 8 9 »
x 出现错误。请重试或与管理员联系。