This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【活动结束】玩转Webench,分享赢好礼!!

Other Parts Discussed in Thread: LM3478, TINA-TI, LM5088, DRV8833, MSP430F249, LM1117, LP38869, TPS62132, LM25011, LM5116, UCC28700, LM3464, LM3429, TPS5430, DXP, LM5022, LMR61428, TPS54620, LM25119, LM2621, LM3421, LM25576, TPS40210, LM2596, TPS55340, TPS54428, LM2588, LM2696, LMZ12010

您在电源设计中使用过TI WEBENCH 设计工具吗? 如果有, 欢迎您来分享您的使用经验和案例;如果没有, 借用这个分享的机会,您也来试用一下吧, 充分感受一下它为设计带来的便利。

WEBENCH 设计环境 (Design Environment) 是一种具有 4 个简单步骤的端到端原型设计系统(如图):

1、 用户输入设计参数,WEBENCH 则提供合适的解决方案。

2、 用户选择了一款器件后,WEBENCH 设计环境将创建一个设计,并为用户提供优化能力。

3、 用户还可以使用 WEBENCH 设计环境仿真器进行设计的微调。

4、 最后利用“Build It”功能可迅速针对所选器件提供定制原型制作套件。

WEBENCH® Power Designer 的所有高级工具皆可用于针对您的设计提出问题。这样,用户就能使用 WEBENCH 的各项功能,如查看和变更 BOM、查看关键性的操作数值(例如效率和负载电流)、实施电气仿真、进行热仿真(假如可用)并运用 WEBENCH Build It 功能(倘若可用)获得原型制作套件。

我们期望WEBENCH 设计工具为越来越多的客户提供设计的便利,同时工程师之间的分享也对大家在使用WEBENCH 设计工具中提供极大帮助。我们期待您的分享!

 

活动时间:2013年4月1日 – 2013年6月5日

分享内容包括:

-          WEBENCH使用方法的具体分享(包含使用步骤)

-          使用WEBENCH设计中遇到的问题和解决方法

-          WEBENCH设计的应用案例分享 (包含设计步骤)

活动要求(不符和以下要求不具备获奖资格):

-          分享内容详实认真,文字不少于100字

-          附上图片说明

 

奖项设置(名次不限,视分享质量而定;TI FAE具有最终获奖解释权。):

分享一等奖: TI社区拉杆包

分享二等奖:TI社区户外保温壶

分享三等奖: JEEP 精工工具

阳光普照奖:

-          4G U盘(内附80页电源管理指南电子书)

 

此外, WEBENCH设计的应用案例分享者可享受2013年样片申请快速通道服务: 只需轻松填写相关信息,审核通过,即获样片。

 

 

 

因市场团队推出另外一个类似活动! 本活动于6月5日终止!(由于参与人数众多,活动获奖名单争取在六月底前公布,感谢您的理解!)

 

有兴趣参加Webench设计活动的朋友们,欢迎参与以下活动:

参加 WEBENCH 之星设计大赛,赢取 iPad Mini 大奖

 

**六月之前的二次评奖将停止,原因如下:

-  感谢电源网版主和网友的支持,由于大部分分享和电源网的分享完全相同。我们将不重复发奖。

-  大部分的分享是来自电源网版主给大家做的示例

这期间如果有网友是自己主动分享,请通过站内信的方式与我联络。我们再酌情考虑奖项事宜。谢谢大家的理解!

  • 本来想用WEBENCH软件设计一款适配器的,输入85~265VAC,输出5V/4A,把参数输入进去,查到器件型号为闯劲28700,点击开始设计按钮进入到设计详细页面,准备生成压缩包时发现没有Export按钮,无法输出。 这个问题已经好几天,刚开始认为是电脑类的问题,但是重新设计了几次还是同样的现象,当把参数改成DC/DC设计时就没有这个问题,不知道是什么原因,还得TI工程师查查。


    1369926617-78530.zip
  • 利用TPS54427DDAR 14.0V-18.0V to 3.3V @ 1.0A

    TPS54427DDAR 14.0V-18.0V to 3.3V @ 1.0A 本方案采用TI的TPS54427DDAR进行设计的,采用BUCK拓扑结构,工作频率比较高。输入DC14-18V,输出3.3V/1A,BOM覆盖面积188mm^2,BOM成本1.93美金,效率为86%,BOM的元器件只有10个.TPS54427是一个自适应开启时间D-CAP2模式同步降压转换器. TPS54427具有成本效益,低元件数,低待机电流解决方案,使系统设计者能够完成各种终端设备的电源总线调节器套件.

    74011webench_design_3715830_14_980823206.pdf
  • 一直对废弃的手机等移动设备的锂电池感到可惜,所以想弄个电路,把他们利用起来, 生活中有许多1.5V供电的小东西,比如石英钟无线键盘鼠标等,还有一些小音频设备,都在使用1.5的干电池,正赶上TI webench活动,用一款开关芯片做了一个小方案,设计参数为输入 4-5V直流,输出为1.5V 500mA,估计一般的用电器应该够用了,方案设计时使用sebench设计工具,简单易用,几分钟完成设计.虽然对最后的成品效果如何还有待验证,但从方案的结论来看,好象还不错,因此打算申请个样片,做一个电路看看,效果如何.

     

    webench_design_906020_6_100716761.pdf
  • 干电池的小电源设计

    干电池的小型电源设计,输入电压采取10V~20V的直流电压,输出电压为3V直流,输出电流为5A,温度设置为30度。由工具计算分析可知,选出了很多的芯片,我从中选取了LM25116,选取这款芯片的理由是相对于其他的电路设计来说,所用的BOM材料较少,成本较低,却可以实现高效率,同时还可以满足各项性能要求,同时高频率也有助于实现减小成本实现高效开发,所以说这款芯片从总体上来讲,大部分满足要求。利用该电路设计可以开发类似干电源的小电源驱动,满足小型玩具的供电。

    13webench_schematic_exchange_design_3715830_15_Altium.zip
  • 24VDC/DC2A开关电源设计

    24VDC/DC2A开关电源设计设计为数字化特种电源控制器提供24V供电。该电源设计指标为:输入电压:10-14V,输出电压24V,输出电流2A,环境温度30℃。考虑到作为控制器硬件系统的一部分,应尽量降低BOM面积和成本,所以在设计的时候优化设计旋钮选择2档位,实现在最低BOM成本的条件下,尽可能减小面积。为了保证控制器供电安全,选择了带有软启动的设计方案。在软件罗列出的方案中选择了效率较高的一种,该方案使用TPS43060芯片。

    14webench_design_3715830_16_52185923.pdf
  • 输入DC5-7V,输出3.3V/0.5A的电源方案

    利用LM2736Y设计的输入DC5-7V,输出3.3V/0.5A的电源方案:LM2736Y在轻负载时自动进入节能模式,以在整个负载范围内保持高效率。此外,它特有一个为具有高级节能模式的应用(像超低功耗微控制器)供电的睡眠模式。 电源正常输出可被用于电源排序和/或者加电复位。此器件在正常模式特有一个典型值为 22uA 的静态电流,在睡眠模式中此电流值为 4.8uA。 In Sleep Mode, the efficiency at very low load currents can be increased by as much as 20%. 在关断模式中,关断电流少于 2uA 并且输出被有源放电。借助于 4.75V 至 28V 的宽工作输入电压,此器件非常• 100%适合于由多节锂离子电池以及 12V 和更高阻抗电源轨•供电的系统,从而提供高达 500mA 的输出电流。

    15webench_schematic_exchange_design_3715830_17_Altium.zip
  • 系统是5V供电,但是需要一个12V的电源电压给Motor,所以需要做一个boost converter,要求体积小,价格适中。用webench工具选择了一个折中方案,体积和效率tradeoff。请看附件。

    5Vto12V boost converter.rar
  • 系统是5V供电,但是需要一个12V的电源电压给Motor马达使用,所以需要做一个boost converter,要求体积小,价格适中。用webench工具选择了一个折中方案,体积和效率tradeoff,初步下来330mm2的面积,然后88%的效率,1.65W的power dissipation,相对于12V1A来说,还可以接受,关键是体积小,只用了16个元器件。频率选择的范围这个还是需要考量,可以再进行比较,但是600K的频率,貌似是一般选用的频率,当然频率越高,电感越小。这个到时候可以再模拟仿真一下,使用webench,再详细看看。

    5Vto12V boost converter.rar
  • 1.8VDC/DC开关电源设计

    设计用时一小时,为数字化特种电源控制器提供1.8V供电。该电源设计指标为:输入电压:4.8-5.2V,输出电压1.8V,输出电流1A,环境温度30℃。

    考虑到作为控制器硬件系统的一部分,应尽量降低BOM面积和成本,所以在设计的时候优化设计旋钮选择2档位,实现在最低BOM成本的条件下,尽可能减小面积。为了保证控制器供电安全,选择了带有软启动的设计方案。在软件罗列出的方案中选择了效率较高的一种。

    总的来说,软件的可用性,UI等设计的都不错,方案的合理性也较高,为设计多了一种选择。

    5-1.8.zip
  •  

    我使用WEBENCH设计太阳能控制器

    这个控制器之前采用的是51控制,这次进行了升级。通过学习WEBENCH 设计中心视频,这次使用了WEBENCH 设计

    蓄电池组输出的电压范围是48V~65V,首先通过一个稳压二极管输出到稳定的42V左右电压。

    需要5V 3A,3.3V 500ma,2.5V500ma, 1.8V 500ma,四个输出。

    打开下面的链接

    http://www.ti.com/lsds/ti/analog/webench/overview.page?DCMP=sva_webench&HQS=webench

    具体设计过程请看附件

    下面是我选择的产品型号:

    LP38693SD-1.8/NOPB

    LP38693SD-2.5/NOPB

    LP38693SD-3.3/NOPB

    LMZ14203HTZ/NOPB

    这样的活动非常好,希望能得到二等奖的保温杯哦

    WEBENCH设计太阳能控制器的电源部分.zip
  •  一款15V 30mA BLDC半-H桥驱动器供电电源设计方案

     在工业电机控制板设计中,需要实现BLDC 半-H桥芯片的供电电路,半-H桥芯片目前以IR系列和FAN系列使用较多,供电电压为15V 30mA。本设计中,采用总线电压降压为5V电源作为输入,实现一路15V 30mA的输出。采用TI WBENCH平台进行的设计,大约用时2分钟,就得到了电路原理图,BOM表和技术文档等。采用的是LM3488芯片,它是一款用于开关稳压器的高效低侧 N 通道控制器,具有2.9V-40V的宽电压输入范围,100KHZ-1MHZ可调同步时钟频率。方案整体BOM成本为1.69美元,整体功耗约0.09W,总计16个元件,具有84%的整体效率。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_100_Altium.zip
  • 方案采用1A -9V 的锂电池作为供电电源,实现1路 0.35A-9V 的电源输出,用于驱动3个350mA的
    LED,此设计可应用在大多LED照明场合。设计中,选择的LED是CREE公司XPCWHT-L1-0000-
    00H51型号产品,驱动器电源芯片选择的是LM3429MH/NOPB芯片,是一款N沟通控制器恒流LED
    驱动器。方案整体成本在9.77美元,3颗LED成本在7.55美元,整体效率在73%,共需30个元件
    ,全部器件占用占用PCB面积小。

    3路LED电源驱动器设计(9V DC 电源供电).zip
  • 本方案采用TI的webench行设计的,采用BUCK拓扑结构,工作频率比较高。输入输入DC22-26V,输出5V/1A,BOM覆盖面积272mm^2,BOM成本1.98美金 ,效率为86%,BOM的元器件只有14个,通过看元器件的个数大家就知道电路比较简单,PCB设计也方便~~。LM3490100毫安,SOT-23,准低压差线性稳压稳压器,具 有逻辑控制的ON / OFF概述LM3490是一个集成的线性稳压器.它具有高达30V的输入和有保障的最大压降为1.2V,满100 mA负载的操作,LM3490系列设备,使他们 非常适合在2 2.5V漏失LM78LXX系列器件的许多应用中,排除他们的(LM78LXX系列设备)使用.LM3490系列具有一个3.3V的成员. SOT封装和准低压差的功能。

    1369817866-87331.zip
  • 此电路为LED驱动电路,LED为Philips Lumileds的LXML-PWN1-0100白光LED,此LED工作电流0.35A,正激电压3.15V,动态电阻0.83欧,设计采用3个并联,设计输入电压6-9V,webench给出很多方案,经过综合考虑,最终选择了一个基于TI的LM3401高功率 LED 驱动的滞后 PFET 控制器芯片的系统,所需BOM数有12个(除去3个LED只有9个),占PCB的总面积也308平方毫米,效率达80%多。使用webench,让设计方便,快捷,它不仅提供了原理图,还有很详细的电路性能参数,提供优化方案的,大大减少了开发周期,是个很不错的设计软件

    webench_schematic_exchange_design_1739744_31_Altium.zip
  • 5VDC/DC开关电源设计 设计用时一小时,为数字化特种电源控制器提供5V供电。该电源设计指标为:输入电压:24V,输出电压5V,输出电流2A,环境温度30℃。考虑到作为控制器硬件系统的一部分,应尽量降低BOM面积和成本,所以在设计的时候优化设计旋钮选择2档位,实现在最低BOM成本的条件下,尽可能减小面积。为了保证控制器供电安全,选择了带有软启动的设计方案。在软件罗列出的方案中选择了效率较高的一种,该方案使用LM25011芯片。总的来说,软件的可用性不错,方案的合理性也较高。

    1369734182-56374.zip
  • 此电路为升压转换电路,将9V电压转至12V,设计输入电压9V——10V,输出电压12v ,输出电流1A。webench给出很多方案,经过综合考虑,最终选择了一个基于TI的TPS5 5 3 4 0 DC/DC 转换器芯片的系统,所需BOM数只有14个,占PCB的总面积也只有221平方毫米,成本只有2.37美元,效率高达93.586%,总功率耗散822mW,开关频率646.424 kHz。使用webench,让设计方便,快捷,它不仅提供了原理图,还有很详细的电路性能参数,提供优化方案的,大大减少了开发周期,是个很不错的设计软件。

    webench_schematic_exchange_design_1739744_33_Altium.zip
  • 9V为一些常用电压。此电路设计输入宽电压范围从10V到14V,输出电压9V,输出电流2A。webench给出很多方案,经过综合考虑,最终选择了一个基于TI的TPS54622具有打嗝电流限制的 4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压转换器,所需BOM数只有15个,占PCB的总面积只有249平方毫米,成本有3.75美元,效率高达95.87%,总功率耗散700多毫瓦。虽然此电路效率可以得到优化,能提高到98%多,但是占PCB面积将会成倍增长,比较占用地方,相比之下此方案效率很高,PCB面积也不大,还是很不错的。

    webench_schematic_exchange_design_1739744_32_Altium.zip
  • 本方案采用LM25116进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率526KHZ。输入DC14-22V,输出
    3.3V/5A,BOM成本3.76美金,BOM的元器件只有23个,效率89%。LM25116采用TSSOP-20EP脚封
    装,模拟峰电流模式,广泛的操作范围多达42V,驱动器标准或逻辑电平场效电晶体,自由运行或
    同步操作到1MHz,可选的二极管模拟模式,可编程序的输出从1.215V-36V,精密1.5%参考电压,
    可编程的电流限制。最终达到设计要求。

    3V-5A 电源设计方案.zip
  • 本次设计是一款LED驱动电源,选择DC/DC电源方案,输入电压10~30V,输出恒流350MA,把参数输入WEBENCH软件后,查到的芯片型号为LM3407,查看设计资料BOM覆盖面积311mm^2,效率为72%,BOM成本3.87美金,从参数上看上一款比较理想的芯片。 点击Exportl输出设计资料,得到压缩包文件。 查看资料LM3407的主要特性:内置MOS管,可以搭配NS patten电路做无电解电容的到MR16中,电路可靠性高。 主要应用: 洗墙灯、隧道灯、台灯、工矿灯。品牌型号规格主要特性及应用产品应用 降压型LED驱动 ,输入4.5V到35V 最大输出3A,PWM调光,整体效率90%以上。

    1370011118-48624.zip
  • 本设计设计5V供电电源。输入电压交流85-264V,输出电压5V,最大电流2A。芯片选用UCC28700,该芯片具有以下优势:最低待机功耗--支持低于30mW的待机功耗,只需1.5uA的启动电流。本设计覆盖面积小,元器件共少31个,效率高,最高效率可达76%,当然设计时,可以选择不同效率的方案。

    5V供电电源方案.zip
  • 本方案设计了24VDC/DC开关电源 设计为数字化电源控制器提供24V供电。输入电压10
    -14V,输出电压24V,输出电流2A,环境温度30℃。该方案使用LM3478芯片,作为控制器硬件
    系统的一部分,所以尽量降低BOM面积和成本,在设计的时候优化设计旋钮选择档位2,实现在
    最低BOM成本的条件下,设计出面积最小的方案。

    24VDCDC开关电源.zip
  • 突然想到做了这么多设计,怎么没有做一款常见的DC/DC升压电路呢,采用BOOST拓扑,参数为:输入DC3~5V,输出电压DC12V/1A,设计软件给出了多种IC 方案,最终选择了系统最优推荐,选用LM3488此款IC.本设计的BOM成本为5.49美金,效率达87%,覆盖面积为1065平方毫米,工作频率300KHZ。。调节优化调校器到最低BOM时,BOM成本为5.38美元,效率降为85%,覆盖面积1023平方毫米,没有太大的变化。 点击Exportl输出设计资料,得到压缩包文件。

    1370012259-58943.zip
  • 本设计为数字化特种电源控制器提供3.3V供电。输入电压:4.5至5.2V可调,输出电压3.3V,输出电流1A,环境温度30℃。为了保证控制器供电安全,选择了带有软启动的设计方案。在软件罗列出的方案中选择了效率较高的一种,该方案使用TPS系列芯片。 总的来说,软件的可用性,UI等设计的都不错,方案的也较合理,为设计多了一种选择。使用TI的WEBENCH设计软件我很好的找到了效率,成本,体积都比较满意的IC,而且电路图及BOM表都制作出来了,大大减小了我的设计时间,器件选型时间。WEBENCH设计可以提供可靠的方案,供我比较选择。

    3.3V供电电源设计.zip
  • 在TI的WBENCH工具平台中,只用了1分多钟的时间,就设计出采用LM5010芯片的48V转12VDCDC
    转换器。采用此方案设计的转换器BOM成本在2.44美元,效率可高达90%。相比LM5010价格低
    了好多倍。为我们寻求高性价比的方案提供了非常便捷的工具。

    48V转12V转换器设计方案.zip
  • 再做一款升压电源电路,些次参数改为输入电压范围为10~20V,输出电压为24V/1A,经WEBENCH软件查找到得到很多IC,选了一个效率为96%的芯片,型号为TPS40210。 本设计的BOM成本为3.24美金,效率达96%,覆盖面积为1575平方毫米,工作频率250KHZ。从成本上来看还是比较优,就是覆盖面积稍微大点,点击Exportl输出设计资料,得到压缩包文件。 查看资料TI公司的TPS40210是宽输入电压(4.5V-52V)电流模式异步升压控制器,具有可编程软起动特性,带自动重起的过流保护和可编程的振荡频率,广泛应用于LED照明,工业控制系统以及以电池为能源的系统。

    1370013471-64139.zip
  • 本方案输入电压为5V,输出电压为3.3V,电流要求1A左右。完成此方案方法比较多,但需要考虑设计效率,设计成本等因素。通过Webench进行设计,不仅能够得到想要的方案,还可以进行方案各方面的对比,比如面积、散热、价格和效率等的对比。最终得出最佳方案。Webench不仅仅能提供方案设计,还可以帮助进行效率优化,仿真验证等,保证了设计的有效性。通过webench完成设计,可以缩短开发周期。为我们带来很大的便利。

    5V到3.3V供电电源设计.zip
  • 本方案为24V供电电源设计。输入电压40-45V,输出电压24V,输出电流10A。对比各方案后,选择LM5116作为控制芯片实现该指标。LM5116是一个同步降压控制器,用于降压稳压器应用的高电压或各种输入电源。设计中还包括一个高电压偏置稳压器,自动切换到外部偏置提高效率,热关断。本方案的设计可以为特种电源中需要24V的元器件供电。

    24V-开关电源设计方案.zip
  • 本设计为36V到12V的降压转换器。输入电压范围为30-45V,输入电压12V,输出最大电流为2A 。芯片选用高电压非同步控制芯片-LM5085,其输入电压氛围宽达4.5V-72V。由webench软件设计很方便设计该方案,最终选择了覆盖面积476mm2,14个元器件,成本是2.71美金,效率达到了91%。此方案电路简单明了,器件少,稳定可靠,是一个不错的方案。

    36V到12V转换器设计.zip
  • 抓着最后的尾巴再做一个设计,本次设计一个降压电源,做一个12V的辅助电源,输入电压为36~72V,输出12V/2A。经WEBENCH软件查找到得到很多IC,选择推荐的LM5116,本设计的BOM成本为5.22美金,效率91%,覆盖面积796mm^2,工作频率250KHZ,感觉这次的成本有点偏贵,稍微大点,覆盖面积到时比较小,点击Exportl输出设计资料,得到压缩包文件。 LM5116的主要特点:LM5116芯片的输入电压范围极为广阔,最高甚至可达100V,而且可以设定输出电压(在1.215V至80V的范围内)。由于PWM控制电路对噪声的敏感度较低,因此可以确保占空比必须极小的高输入电压系统能够稳定操作。若以500kHz的频率操作,LM5116芯片可以利用其模拟电流斜波,将输入/输出电压降压比提高至20:1以上。

    1370014632-72646.zip
  • 本设计输出电压是3.3V,这个输出是专门用来给一个DSP供电的,这个DSP的型号是TMS280XX,它的供电电压是一个稳定的3.3V,供电电流大约需要150MA,但是为了留有一定的裕量,就把输出的电流扩大到了2A。 这个设计是采用了TI的LM25011芯片进行完整设计的,电源的效率可以达到80%以上,成本也是非常低,设计完全能满足我们的设计要求。

    3.3VDSP供电电源.zip
  • DSP的供电电压时3.3V,但实验室没有准确的3.3V电源。本设计可得到精确的3.3V输出电压是 ,可专门用来给型号是TMS280XX得DSP供电,但是为了留有一定的裕量,就把输出的电流扩大 到了2A。 这个设计是采用了TI的LM25011芯片进行完整设计的,电源的效率可以达到86%以上,成本也是非常低,设计完全能满足我们的设计要求。该软件最强大的是能有各种功能。

    DSP3.3V供电电源方案设计.zip
  • 利用最后一点时间完成最后一个产品设计,本次设计一款宽范围输入18~36V,输出5V/5A的电源,这种参数的电源会有很多用途,先进行设计以后再试验,经WEBENCH软件查找IC,选比较择折中的LM5088做为些次设计,设计的BOM成本为5.05美金,效率85%,覆盖面积777mm^2,工作频率500KHZ。点击Exportl输出设计资料,得到压缩包文件。 LM5088除了适用于高达75V的输入电压以外,还可将输出电压调低至1.2V,并输出5A以上的负载电流。此外,只需利用一个电阻便可设定开关频率(最高可达1MHz),使系统设计工程师可以因方案大小及效率要求将系统设计优化。

    1370015466-70128.zip
  • 什么时候 开奖啊   等的我好着急啊    这么多的回帖     看来TI的人气   越来越旺啊,作为TI的粉丝, 希望TI  办的越来越好

  • 各位朋友, 由于此次参与活动人数太多, 我们需要一个一个把大家的EMAIL从系统中查出来, 所以时间会有延迟, 感谢您的耐心和理解!

  • DC/DC电源转换芯片。此电路为一个15V输入电压5V输出电压的电源转换器,可将15V直流电通过本设计的电路转换为5V,输出电流达到1A,可广泛应用于芯片供电的解决方案。本设计电路采用TPS62143芯片,较为简单实用,成本较低。为广大用户和生产商提供了一个新的解决方案,有很高的应用价值。 通过WEBENCH设计软件,非常快的设计出了本电路,效率、成本、体积都能让人满意,希望我的作品能够得到实际的应用。

    1370307242-13461.zip
  • 本方案采用美国国家半导体的LMR24210进行设计,采用BUCK拓扑结构,工作频率533KHZ。输入DC14-22V,输出3.3V/1A,BOM覆盖面积243mm^2,BOM成本2.52美金,BOM的元器件只有13个,效率83%。LMR24210奈米稳压器的操作输入电压范围为4.5V至42V,并可提供高达24V的输出电压。每个稳压器都整合了同步MOSFET,峰值效率高达94.6%并降低物料成本。采用模拟涟波模式(ERM)架构的导通时间恒定(COT)无需回路补偿并可提供超快速的瞬时响应。奈米稳压器独特的焊球配置无需PCB中的微通孔,大大降低了成本,并简化了PCB设计。

    3.3.rar
  • 本方案采用TI的LM3414MR/NOPB进行设计的LED驱动,光源由2颗CREE 3W的LED 串联组成,输入24.0V-32.0V 输出 6.2V @ 0.35A,BOM覆盖面积287mm^2,BOM成本6.72美金,效率为71%,BOM的元器件只有8个。LM3414 1A 60W,共阳极能力的恒定电流的降压型LED驱动器.他们是非常适用于驱动3W的单串HBLED高达96%效率.他们接受输入电压为4.5VDC至65VDC,并提供高达1A的平均LED电流精度±3%.集成的低侧N沟道功率MOSFET和电流感应元件实现简单和低元件数电路无自举电容和外部电流检测电阻器的需要.外部小信号接地电阻器提供了非常精细的LED电流调节,模拟调光以及热折返功能.

    0.35.zip
  • 本方案采用TI的lrm10510Y进行设计,输入电压DC4.2V,输出1.5V/1A,BOM覆盖面积135mm^2,BOM成本0.59美金,采用BUCK模式,可以提供比LDO等线性器件更好的效率,充分利用电池的有限容量,BOM的元器件只有8个。利用LRM10510Y这款芯片,设计一款,将手机用锂电池转换成1.5V的电路,用以给日常的小电器提供电源.可以将没用的锂电池进行再利用,电路简单,成本低,绿色,如果能够成功并批量,有一定的市场空间

    4.2-1.5.pdf
  • 本方案采用TI的lmr24210进行设计,输入电压DC3-5V,输出3V/1A,BOM覆盖面积243.2mm^2,BOM成本0.64美金,采用BUCK模式,可以提供比LDO等线性器件更好的效率,充分利用电池的有限容量,BOM的元器件只有8个。利用lmr24210这款芯片,设计一款,将手机用锂电池转换成3V的电路,用以给单片,日常的小电器提供电源.可以将没用的锂电池进行再利用,电路简单,成本低,如果能够成功并批量,有一定的市场空间.

    4.2-3.0.pdf
  • 今设计一款DC-DC电源转换器。输入电压DC20-28V,输出电压DC5V,最大电流2A。采用LM25005芯片,该芯片设有仿真电流模式的控制功能,有助降低对噪音干扰的敏感度,而且即使在高输入电压的操作情况下,也可将占空比稳定控制在较低的水平,避免了占空比因为前沿消隐丢失的问题。
      用WEBENCH设计结果如下:覆盖面积496mm2,15个元器件,成本是2.43美金,效率则有87%。本方案电路简单,容易生产。

     

    DC24V-5V转换器.rar

  • 公司常做3x1W的射灯,今设计一款方案。输入电压AC85-265V,输出电流350mA;光源选用CREE灯珠,1并3串。芯片采用LM3444,这是是一个自适应恒定关断时间AC/ DC降压(步降)恒流控制器,用于照明的高功率LED提供恒定电流。高频能力架构允许使用小的外部无源元件。无源PFC电路,保证良好的功率因数吸入电流,直接从线的周期,并提供一定的正电压的降压稳压器。附加功能包括热关断,电流限制和VCC欠压锁定。LM3444有MSOP-10封装或8引脚SOIC封装。
      设计结果如下:覆盖面积4874mm2,包括光源在内55个元器件,效率达到了65%.

    3x1W射灯方案.rar

  •       设计一款常用的DC-DC恒流模块。输入电源10-13V,输出电流350mA;光源选用cree灯珠。芯片采用LM3407,这是一款带有的PLM功能的单片式的LED驱动器,能够在350毫安的电流下驱动多至7个发光二极管,并且在有效的工作环境下其输出电流的差异仅为± 10 % 。
      设计结果如下:覆盖面积233mm2,除光源外8个元器件,成本是8.87美金,若扣除光源成本7.71,驱动成本只有1.16美金。效率则有90%。

     

    12V3LED恒流模块方案.rar
  • 今设计一款12W球泡灯的驱动方案。输入电压AC85-265V,输入电流330mA;光源选用CREE的,1并12串;驱动芯片采用LM3464,该芯片内
    置可支持脉冲宽度调制 (PWM) 控制及模拟调光两种接口,可以根据客户不同的应用需求选择对应的调光方式。此外,这款芯片还具备
    其他的保护功能,例如输入欠压锁定、LED开路/短路保护 以及可将高温故障信号传送回系统控制器的信号传输功能。
    设计结果如下:覆盖面积589mm2,包括光源在内有27个元器件,成本是35.13美金,扣除光源成本30.84,驱动成本只要4.29美金;效
    率则高达97%。

    12W球泡灯驱动方案.rar
  • 正准备自己制作一个DSP28335的开发板,开发板使用24V供电。
    其中需要DC-DC降压,24V降压到12V,以及12V到5V。
    使用WEBECNCH完成设计,
    24-12V选用 LM25005MH/NOPB
    12-5V选用 TPS54425PWP


    DSP28335供电为
    5V-3.3VLDO TPS767D301PWP
    备选的5V-3.3V小封装 TPS75005RGWR
    5V到1.8VLDO TPS767D318PWP
    AD使用基准电压源 TLV431ACDBVR
    DAC使用芯片 DAC7724U
    ADC采用芯片
    音频芯片采用 TLV320AIC3256IRSBT

    WEBENCH.zip
  • 直流DCDC转换电源, 设计参数如下: VinMin = 14.0V VinMax = 22.0V Vout = 3.3V Iout = 2.0A Device = LM25011MY/NOPB Topology = Buck Created = 6/7/13 5:59:55 PM BOM Cost = $1.61 Total Pd = 1.8W Footprint = 310.0mm2 BOM Count = 14 可为单片机提供电源.

    采用TI的设计软件方便快捷,参考的信息也很有实用价值.

    webench_design_2.pdf
  • 请问,这个活动还没有结果吗?