你好!
想请教一下有关LP2992过温保护问题(5V input,3.3V output):
1、在LDO输出端电容Cout处并接一短路开关,使用热电偶粘贴在LDO外壳上监测温度,使用电流探头监测OUT端短路电流;
2、合上短路开关时,LDO的OUT端与BYPASS对地短路,约1分钟后,监测到LDO外壳温度达到128度,工作约2分钟温度稳定,此时电流探头监测短路电流约100mA;
3、使用热风筒吹向LDO,使其表面温度逐渐达到185度并维持约20S左右,此过程中电流探头监测短路电流约100mA,LP2992 OTP功能没有关断,一直处于工作状态;
目前我想知道LP2992的温度保护点在多少度? 有没有其他更好的推荐物料。