Other Parts Discussed in Thread: TPS552882
按照上图设计,我5V输入应该可以得到12V输出(准确讲是12.6V),但是实际测量时。。输出只有1.40~1.41V,当我提升输入电压到5.25V时,输出可以达到1.45V FB只有0.13V
layout是按照手册中的推荐绘制的,请问遇到这种情况,怎样去排查这种问题呢,感激不尽!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882
按照上图设计,我5V输入应该可以得到12V输出(准确讲是12.6V),但是实际测量时。。输出只有1.40~1.41V,当我提升输入电压到5.25V时,输出可以达到1.45V FB只有0.13V
layout是按照手册中的推荐绘制的,请问遇到这种情况,怎样去排查这种问题呢,感激不尽!
Hi
测试时,带多大负载? 功率电感饱和电流多少?
电路是按照webench, layout是参考datasheet?
Hi
在芯片datasheet 第十三页方框图中可以看到芯片在输出有个current sense, 这个就是用来做电感电流保护的,而芯片的llim脚电阻会提供这个电流保护的基准电压,超过这个电压芯片就保护,所以电流保护点由llim脚决定,具体计算可以看datasheet 第17页公式5.
其次芯片在外部也可以用sense电阻,来限制输出电流,具体描述见datasheet 第18页: 7.3.14 Output Current Limit
推荐用后者,因为这个是直接针对输出电流的。
其次如果你的负载时电池的话,你要做恒流设计的,而你webench仿真的电路是恒压设计,不适用电池负载。
多谢!已根据您的提示找到想要的部分,之所以锂电池负载还选择恒压是因为,小弟第一次设计电源电路,不过电池端还有其他的保护电路,恒压可能效率不高,不过安全性应该问题不大(个人DIY用,非商用),日后会加强此处的学习!