Hi,all
我用UCD9222+UCD7242给DSP提供核电压和存储阵列的电压,我看到UCD9222的手册上面写着给DSP的电压可以通过VID动态调节。可是怎么调节呢?是通过PMBus的指令吗?如果是的话,那岂不是PMBus下载线一直得连接在电路板上?PMBus调节电压的指令是由谁发出的呢?
谢谢
Nick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好。Liang Sun 说:Hi Nick,
UCD9222的VID接口每路输出各有四个,VID的位数可以是4位,6位或者8位。当是4位或者6位VID模式下,直接通过VID接口进行调节,当8位模式下,通过PMBus来调节。具体可以参考数据手册13页起。
用PMBus进行调节时,其上的指令一般是由CPU发出的。
UCD9222在配置过程中就可以确定是配置成4、6或8位,可是外面的DSP如何了解这个配置呢,比如说6678的smartreflex部分利用VCNTL来控制调节CVDD的值,那么其VID到底是按4位格式发还是按照6位格式发呢?还是说不同的DSP器件其VID格式是固定的?
另外,器件的smartreflex部分是不是自动控制VID值的变化?
谢谢。
Guozhu,
关于smartreflex的应用,坦白说我对DSP确实不了解。
建议你在DSP的版块再发个帖把此问题描述一下,相信那边会有相应的答案。
不好意思。