This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [常见问题解答] BQ25150:BQ25150 和 BQ25155 差异

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150, BQ25155

器件型号:BQ25150主题中讨论的其他器件:BQ25155

特性

BQ25150

BQ25155

PMID 调节

不支持。VIN 直通至 PMID

PMID 可调节,并可通过 I2C 进行编程。

默认电压为 4.5V

VINDPM

在 4.6V 默认电压下启用

默认禁用

IMAX

支持

不支持(将 BOM 减少 1 个电阻器)

动态输入电流限制

100mA

500mA

最小 PMID 电容

1uF

10uF,用于 PMID 调节

/MR 的运输模式唤醒计时器

2s(唤醒计时器 2)

125ms(唤醒计时器 1)