This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM25085: 有关LM25085芯片设计问题

Part Number: LM25085

你好!

      在调试过程中出现LM25085芯片损坏问题:

一、问题描述:

使用LM25085MY/NOPB芯片做5-30V调压输出,在未接负载,正常使用情况下,出现多个芯片同时出现损坏。请问是什么原因可能会导致芯片损坏?

二、损坏情况:

芯片损坏时温度达60度,且无电压输出或输出电压等于输入电压。用示波器测得芯片PGATE引脚持续高电平或低电平。更换芯片后,工作正常。

三:硬件设计电路:

位号

型号

参数

品牌

Q8

NTGS5120P

Vdss=-60V Id=-2.9A Rds(on)=142mΩ VGS(th)=-1.0VMINor -3.0VMAX

ON

L5

CMLW4030S101MST

100uH±20%,0.6A,DCR=1.15

CYBERMAX

D15

RBR2LAM40ATR

VRRM=40V IF(av)=2.0A VF=0.55V

ROHM

四、设计需求:

  1. 输入电压范围:30-36V
  2. 输出电压范围:5-30V
  3. 输出电流:<500MA
  4. 开关频率:648KHZ
  5. 电源纹波:<200MV

五、测试条件:

  1. 输入电压:30V
  2. 输入电流:220MA
  3. 输出电压:25V
  4. 环境温度:27
  5. 芯片温度:40
  6. 挂机测试时间:2h
  7. 使用芯片数量:32pcs
  • Hi

       看起来像是芯片输入过压,这个芯片最大输入电压是45V.

       建议你确认一下输入是否存在硬开关,输入有较长导线,输入走线不佳之类, 前者会导致输入有加大尖峰电压,后2者因为寄生电感会在输入产生一个叠加的震荡也容易造成输入过压。

       

  • 情况说明如下:

    1. 我们使用的是30V可调电源为板卡供电,可调电源到板卡输入端线长50CM,没有使用硬开关;
    2. 板卡供电输入端有二极管+TVS管+2*220UV插件电容,芯片供电输入前极有MOS管做开关控制;
    3. LM25085芯片是在持续供电,挂机测试中出现的损坏。在电源开关过程中,目前没有出现损坏情况。 

         疑问:

          1.芯片输入电压最大值45V,其域量是多少?

          2.我们使用DA芯片控制LM25085做调压输出,并持续进行输出端电压采集和校准,调整DA输出值控制输出电压误差,FB电压持续变化。如此应用可否会导致芯片损坏?

     

          前端供电输入如图:

  • Hi

       调FB不会损坏芯片。

       输入电压范围最大42V, 到了45V以上大几率损坏。

       建议你直接用示波器触发模式转输入波形,应该能抓到40V以上的波形。