Other Parts Discussed in Thread: LM25184
1.VIN处为什么要有Π型滤波
2.Π型滤波的L1,CINX1,CINX2参数怎么选择。
3.整板有多个LM25184电路使用时,是否可以共用一个Π型滤波,如果可以的话这样Π型滤波就无法放到芯片处了,放在整板进电处是否可以?
4.WEBENCH设计工具当我设置参数为:VIN=8-36V,输出12V:0.8A,温度79度时可以设计出来,温度是80度时就不能设计出来,这是为什么?
希望逐条解答,非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.VIN处为什么要有Π型滤波
2.Π型滤波的L1,CINX1,CINX2参数怎么选择。
3.整板有多个LM25184电路使用时,是否可以共用一个Π型滤波,如果可以的话这样Π型滤波就无法放到芯片处了,放在整板进电处是否可以?
4.WEBENCH设计工具当我设置参数为:VIN=8-36V,输出12V:0.8A,温度79度时可以设计出来,温度是80度时就不能设计出来,这是为什么?
希望逐条解答,非常感谢!
Hi
滤波器并不是一定需要,datasheet中的设计案例就都没有,一般如果输入是稳定可以不用滤波器。
滤波器的设计,你可以在网上找找设计方式,TI没有出过设计文档,主要是TI的电路都是围绕TI芯片的,即便用到LC, 也没有解释设计方法。
可以不要滤波器。
Webench参数卡得比较严,主要超过规格就会显示无法设计,例如芯片温度超过使用温度,电压范围超过规格,电流超过规格都会显示。
Hi
如果输入非常不稳定的变化,可能引起芯片内部控制上的混乱或者时序异常, 所以很多时候有些芯片输入供电脚会增加RC滤波优化(供电脚和芯片功率输入脚分开的), 这个时候也可以增加LC(供电和功率输入为同一个脚,电感小一点,电容大一点构成LC.
芯片有温升,webench卡得比较严,具体规格只有编写软件的工程师知道,不过一般不会环境温度80℃,要知道芯片温度越高,失效率越高,通常设计都要想办法减低芯片温度,如果环境温度高,温升高,要加风扇之类的散热。
Hi
芯片Vin 除了做功率转换(通过MOS, 电感。。)还会给芯片自身供电,部分芯片将两者和在一起,但是也有些芯片将其分开了。 前者就是功率输入。
变压器没法选型,要自己设计的。datasheet上有相关计算方法,但是不会提到铁心架构之类。