Other Parts Discussed in Thread: TPS929121-Q1,
对于汽车照明中使用的 12 通道汽车高侧 LED 驱动器,有几个可用的器件,包括 TPS929120QPWPRQ1、TPS929120AQPWPRQ1、TPS929121QPWPRQ1 和 TPS929121AQPWPRQ1。它们之间有什么区别?
TPS929120-Q1 器件有两个可订购的器件型号:TPS929120QPWPRQ1 和 TPS929120AQPWPRQ1。TPS929121-Q1 器件也有两个可订购的器件型号:TPS929121QPWPRQ1 和 TPS929121AQPWPRQ1。下面是四个器件的总体比较表。

1.TPS929120-Q1 和 TPS929121-Q1 之间的差异
这些器件集成了用于诊断的 SAR ADC。它可以监测 SUPPLY 和 OUTx 引脚上的电压。对于 TPS929120-Q1,SUPPLY 和 OUTx 电压的 ADC 覆盖范围高达 20V,对于 TPS929121-Q1,覆盖范围高达 40V。
内部 ADC 持续监测电源电压,并将结果与 CONF_ADCLOWSUPTH 设置的内部阈值 V(ADCLOWSUPTH) 进行比较。由于 TPS929120-Q1 和 TPS929121-Q1 的 ADC 覆盖范围不同,CONF_ADCLOWSUPTH 设置的低电源警告阈值也不同。TPS929120-Q1 的阈值范围为 5V - 20V。而 TPS929121-Q1 的阈值范围为 10V - 40V。下面显示了设置。
TPS929120-Q1 低电源警告阈值设置

TPS929121-Q1 低电源警告阈值设置

低电源警告用于禁用 LED 开路检测和单 LED 短路检测。当施加在 SUPPLY 引脚上的电压高于阈值 V(ADCLOWSUPTH)时,TPS929120/1-Q1 启用 LED 开路和单 LED 短路诊断。当电源电压低于阈值 V(ADCLOWSUPTH)时,器件会禁用 LED 开路检测和单 LED 短路诊断。对于 TPS929121-Q1,低电源警告范围为 10V - 40V,因此当电源电压低于 10V 时,无法检测 LED 开路和单 LED 短路故障。
2.A 和非 A 版本之间的差异
简而言之,TPS929120/1 和 TPS929120/1(A) 之间的差异是 EEPROM 寄存器 EEP_ADDR[3] 有不同的默认值。
这些器件有 3 个引脚分配,包括用于从地址配置的 ADDR2、ADDR1 和 ADDR0。还有额外的 4 位 EEPROM 寄存器,用来对从地址进行编程。EEPROM 寄存器 EEP_INTADDR 确定器件从地址是由地址引脚设置还是内部 EEPROM 寄存器代码设置。
如果 EEP_INTADDR 为 1,则器件使用 EEPROM 寄存器 EEP_DEVADDR 中烧录的二进制代码作为从地址,如下表所示。
如果 EEP_INTADDR 为 0(默认值),则器件将 EEP_DEVADDR[3] 代码与 ADDR2、ADDR1 和 ADDR0 上的外部输入一起使用(如表中所示),并忽略 EEP_DEVADDR[2:0] 代码。

TPS929120/1 的 EEP_DEVADDR[3] 位默认设置为 0,但是 TPS929120/1A 版本的 EEP_DEVADDR[3] 位默认设置为 1。它允许在同一 FlexWire 总线上使用多达 16 个 TPS929120/1-Q1 器件,可通过 ADDR2、ADDR1 和 ADDR0 上的外部配置进行访问,而无需烧录 EEP_DEVADDR 寄存器。
由于 EEPROM 中的 EEP_DEVADDR[3] 默认值不同,因此器件中的另外两个寄存器 CALC_EEPCRC 和 EEP_CRC 默认值也不同。