你好
想請教一下,這顆POWER IC
當輸出設定為5.5V 2A
輸入的電壓的範圍在4V ~ 5.5V之間,特別是接近VOUT 5.5V電壓時的狀態。。
其電壓的輸出的狀態為何? 目前看WEBENCH模擬出來是沒有問題。
當VIN接進FB設定的VOUT,甚至是等於時,是否就會 VOUT = VIN
謝謝。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
想請教一下,這顆POWER IC
當輸出設定為5.5V 2A
輸入的電壓的範圍在4V ~ 5.5V之間,特別是接近VOUT 5.5V電壓時的狀態。。
其電壓的輸出的狀態為何? 目前看WEBENCH模擬出來是沒有問題。
當VIN接進FB設定的VOUT,甚至是等於時,是否就會 VOUT = VIN
謝謝。
HI
不会,因为整流MOS(高边MOS)存在压降,无论是体二极管还是MOS本身,都会借助电感升压到5.5V以上(5.5V+MOS导通压降)才能保证输出为5V, 只是此时duty非常小。
实际上你并不需要选择较为麻烦的升降压芯片,而可以选择升压芯片,原因如上,考虑到整流MOS或者肖特基,对于升压芯片而言最大输入电压可以等于输出电压。