This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ27421-G1: 電量校正問題請教

Part Number: BQ27421-G1
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO,

 我司目前使用貴司 gas gauge產品, 型號是 bq27421-G1A
   
已完成 learning cycle, 並生成 golden image (gm.fs)

   
想請教幾個問題

    1.
於量產階段, 我們會將 golden image (gm.fs) 寫入 gauge
       
依據先前貴司提供的資訊, 在剛寫入 golden image之初, 此時預估的電量並不精準
       
請問該如何進行校正呢? 是否有建議的流程?

    2.
另外, 針對已售出的產品, 若出現電量不準確的狀況, 是否有適合終端客戶的校正的方式呢?

   
謝謝!

  • 您好

    1,FCC在用户使用过程中自动更新,烧录golden以后做一下电压电流温度的校正。详细请参考下面的文档。

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slua595/slua595.pdf?ts=1626089338279&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com.cn%252Fproduct%252Fcn%252FBQ27421-G1

    2,一般不会出现不准的情况, FCC不能校正,能做的是进行充放电更新FCC

  • Star 您好,  關於您回的兩點, 還是有以下問題需要您解決.   

    感謝您的幫忙!

    For Item #1 問題

    a. 就我目前所理解的, 文件內說明的是如何產生DFI, 看起來與l learning cycyle (透過bqStudio工具) 是類似的概念?
    兩個方式的目的都是取得golden image, 是否取其中一種方式就可以?

    b. 參考您提供的文件(p.3~5), 看起來電壓電流溫度的校正是在生成DFI之前, 而非燒golden之後?
    我們想了解的是燒錄golden之後, 若還有誤差該如何校正? 

    For Item #2 問題

    a. 需要充放電多少電量才會進行更新呢?

    b. 若要得到最佳的校正效果, 有建議的SOP? 例如先把電池放光電量之後再充飽?

  • 您好

    1-a,DFI是以前旧版的电量计生成的文件,具体看一下BQ27421-G1生成的golden是DFI还是BQFS等文件。

    1-b,烧录golden以后还需要校正电流电压。因为每块板子还是会有细微的差异,建议还是校正一下。

    2-a,FCC更新发生在每次电阻网格点更新之后,在放电结束时,以及在放松模式退出时,放多长时间无法确切会您,不同电芯的阻抗曲线不同。

    2-b,您可以做一个cycle的学习更新一下

  • Hi Star,

    以下問題, 請幫忙解決.  非常感謝!

    1-a,DFI是以前旧版的电量计生成的文件,具体看一下BQ27421-G1生成的golden是DFI还是BQFS等文件。
        1-b,烧录golden以后还需要校正电流电压。因为每块板子还是会有细微的差异,建议还是校正一下。
     Questions:
                        1. 敝司目前採用 learning cycyle生成 GMFS的方式, 校正方式會有所不同嗎?
                        2. 依據您提供的文件, 校正是在生成golden之前透過TI工具程式進行,
                            而對於燒錄後的校正方式, 目前在文件上沒有看到說明(有誤請指正), 可否具體說明一下?
       

    2-b,您可以做一个cycle的学习更新一下

    Question:

    您所說的一個cycle, 具體來說是? 可以舉例子說明嗎?

  • 您好

    1,校正的方式都是一样的。

    2,文档没有说明您可以参考文档的步骤,也可以在烧录量产文件以后校正一下,校正更加准确。

    3, FCC的更新您可以参考下面的文档有想详细描述。

    4718.slua450.pdf

  • Hi Star 你好

    對 第 1 & 2 點我司RD想確認以下問題。謝謝

                1. 依據你提供的文件(slua595), 校正必須透過TI工具程式進行, 這樣理解是否正確?
                2.
    請問該如何在量產階段對每一片PCB上的gas gauge進行校正? 即gauge已焊在pcb板上狀況下, 該如何連接TI工具程式?

    對 第3點的部分 

               我司會先研究一下文件但想確認文件標題說適用於bq2750x型號, 我司使用bq27421是否也適用文件日期為2008, 這是最新的文件?

  • 您好

    1,不是必须通过BQSTUDIO进行,可以使用自己编写的程序进行校正,只要确保校正准确就可以

    2,需要对每一片PCBA进行校正

    3,电量计芯片的量产流程都是类似的,您看的具体是哪个文件。

  • Hi Star Xu,

         1,不是必须通过BQSTUDIO进行,可以使用自己编写的程序进行校正,只要确保校正准确就可以
         2,需要对每一片PCBA进行校正

              => 需要對每一片PCBA校正我們理解, 但您提供的文件僅說明Tool (ENSW)的校正方式, 若要自行編寫程序該文件無說明, 可否提供參考資料?
                   您提供的參考文件: https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slua595/slua595.pdf?ts=1626089338279&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com.cn%252Fproduct%252Fcn%252FBQ27421-G1

         3,电量计芯片的量产流程都是类似的,您看的具体是哪个文件。
          
              => 不是很明白您的意思, 我們看的具體是您提供的文件 4718.slua450.pdf

    謝謝!

  • 您好

    若要自行編寫程序該文件無說明, 可否提供參考資料?

    非常抱歉没有找到相关资料。

    4718.slua450.pdf 文件介绍的是IT算法的参数的计算方法,可以参考。