LM25183-Q1参考设计里的两个地之间加了一个1000pF电容,这个电容的作用是什么呢?datasheet里的参考设计里没有这个电容。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
安规电容,即跨接与一二次侧的Y1电容。(这个一般在datasheet里面都不会提到,你可以在百度里面找找,安规电容,X,Y电容,信息还是很多的)
Hi Johnsin,
demo里的BOM,这颗料是高压MLCC,并不是Y1电容啊。。。
HI
是高压的。
跨接一二次侧的电容, 这个你可以在网上找资料的,说明很多。
Hi Johnsin,
是高压电容,这颗电容在设计的时候是必须要的么?
我做了一个产品,第一版没有加这颗电容,有个别板子的DF二极管损坏了(如下原理图的D17),不知道是不是没有这颗电容的原因。原理图如下:
帮忙看一下,谢谢!
隔离输出10V/0.1A

Hi
只有测试安规(高压)的时候能测试异常,这个电容是必须加入的。
D17损坏,建议确认变压器,是否漏感太大?