尊敬的工程师:
您好!
我现在使用BQ40Z50-R1,遇到以下几个问题需要您帮我解答:
1、一个全新的BQ40Z50-R1需要老化多少周期(搁置-0.2C充电-搁置5小时-0.2C放电-搁置5小时为一个周期)?那份资料上有这个要求?
2、假如我样品已老化5个周期,其max error=1%,此次我是不是可以导出GG文件用于批量生产导入?
批量生产的BQ40Z50-R1导入样品的GG文件后,还需要老化几次?
3、每次老化的过程,BQ40Z50-R1一般收集什么样的数据?这个数据是在什么情况下进行更新的?比如是不是第二次老化的数据会替代第一次
老化的数据进行更新,还是二次或5次的数据进行平均值计算后更新?
以上盼尽快回复,谢谢!