This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] BQ51013B: 无线电源 RX 线圈常见问题解答

Part Number: BQ51013B

此常见问题解答涵盖了有关 RX 线圈的一些常见问题。它适用于无线电源 RX,例如 bq51013Bbq51050Bbq51003 等。

应该使用哪种 RX 线圈?

我们建议先使用 EVM 或类似线圈,这是因为同时调试线圈和电路的其余部分可能很困难。当一切正常时,更换新线圈并调整串联 (C1)、并联 (C2) 和 COMM1/2 电容器。

设计接收器线圈不是很容易,您可以修改现有的线圈设计来满足性能要求。使用已知良好的线圈测试 RX,再使用已知良好的 RX 测试线圈。 

 

应该使用什么尺寸的线圈?

为确保性能出色,RX 线圈的尺寸应接近 TX 线圈,尺寸通常是 35X40mm,L 约为 12uH(通过 Qi 认证的 TX)。RX 线圈直径越小,则效率越低、线圈最大间距越小。当需要小线圈时,线圈的 L 应该更大,对于 20mm 圆形线圈,L 应在 25uH 范围内。

 

可以使用的最小线圈尺寸是多少?

可使用的线圈最小尺寸是 10mm 左右。在这种尺寸下,RX 将难以与所有 Qi 发射器配合使用。线圈尺寸不够大,因此无法捕捉从 TX 传输的磁场。如果您的系统不需要符合 Qi 标准,可以使用更小的 TX 线圈(更接近 RX 线圈尺寸)。

线圈间距最大是多少?

所有 TI RX(和 Qi 系统)的最大推荐线圈间距为 5mm。这符合 Qi 标准。除此之外,这种间距还可以实现更好的耦合和微调性能。注意,线圈间距越大,性能越低。