This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] LM5050-1: LM5050-1、LM74700-Q1 或 TPS241x 控制器能否驱动两个背对背 MOSFET?

Part Number: LM5050-1
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1, LM5050-2, TPS2411, TPS2419, TPS2412, TPS2413, TPS2410

LM5050-1、LM74700-Q1 或 TPS241x 控制器能否驱动两个背对背连接的 N 沟道 MOSFET?

背景:


理想二极管控制器通常需要驱动单个 N 沟道 MOSFET 来仿真理想二极管。然而,当使用 EN 控制关断 MOSFET 时,反向电流被阻断,但由于 MOSFET 体二极管的正向传导,电源路径不会正向阻断。需要切断电源路径的应用应使用另一个 MOSFET Q2 与理想二极管 MOSFET Q1 背对背连接,如图 1 所示。

1:理想二极管控制器不适合驱动两个背对背 MOSFET

出现的一个常见问题是,LM74700-Q1、LM5050-1 或 TPS241x 能否驱动两个背对背连接的 MOSFET,如图 15 所示。能否驱动两个背对背连接的 MOSFET 取决于理想二极管控制器或 ORing 控制器的栅极驱动拓扑。LM74700-Q1、LM5050-1 和 LM5050-2 等控制器用于反向电池保护应用以及 ORing 应用。这些控制器的栅极驱动是类似的,都是通过将栅极与源极短路(IN 引脚、A 引脚或阳极)来关断 MOSFET,如图 3 所示,该图将 VGS 设置为 0V。由于 VGS = 0V,MOSFET Q1 关断,但对于 MOSFET Q2,VGD = 0V 且 VGS 不等于 0V。因此 Q2 保持导通,充当电压跟随器,且 VOUT = (VBAT – 0.7 – VGS (TH))。

 2LM5050 功能方框图

其次,TPS2410、TPS2411、TPS2412、TPS2413 和 TPS2419 主要用作 ORing 控制器,不推荐用于反向电池保护应用,因为电压等级限制为最大 16.5V。TPS241x 系列 ORing 控制器的栅极驱动电路通过将 GATE 拉至 GND 来关断 MOSFET,故可以控制背对背连接的 MOSFET(如图 3 所示),因为两个 MOSFET 都可以在 VGS <0V 时关断。因此,TPS241x 适合驱动两个背对背连接的 MOSFET。

有关理想二极管控制器和 ORing 控制器的区别,请参阅常见问题解答。

3TPS2411/10 双向 MOSFET 控制