Part Number: TPS54160
TPS54160 comp脚位需要加上RC电路做频率补偿 , 但是webench计算出来的电阻跟电容
实际上不一定有或是不好取得 ,请问计算出来的电阻跟电容可以误差多少
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TPS54160
TPS54160 comp脚位需要加上RC电路做频率补偿 , 但是webench计算出来的电阻跟电容
实际上不一定有或是不好取得 ,请问计算出来的电阻跟电容可以误差多少
请问一下
我计算出来的值是300PF , 用300PF正负10%可以吗?还是一定要用正负5%
我计算出来的值是90.9K , 用82K可以吗?
我计算出来的值是90.9K , 用91K正负10%可以吗?
我计算出来的值是90.9K , 用91K正负20%可以吗?
HI
300PF可以用最接近的270pF, 或者330pF, 精度5%即可。
90.9k, 需要用最接近的91k, 如果是反馈需要用1%, 如果非反馈一般都是5%精度。
感谢
请问一下,我问的这些电阻电容都是用在COMP脚
当作频率补偿用 , 依照你说的
300PF可以用最接近的270pF, 或者330pF, 精度5%即可。
90.9k,需要用最接近的91k,如果是反馈需要用1%,如果非反馈一般都是5%精度
这样我算出来的极点频率或是零点频率
我怎样判定是否系统稳态呢?
比如说本来是要用300PF,然后我改用270PF
这样算出来的极点或是零点
如何判定是否系统稳态呢?
Hi
环路补偿稳定实际上是有一个范围的,并不一定要很精确。
可以通过纹波来判定环路温度,正常纹波一般50mV以内,甚至更低。
你的意思是说输出电压的ripple 小于50mV,表示电路是稳定的
但ripple 跟电感有关係 , 这样ripple 的大小不知道跟环路补偿有关还是跟电感大小有关
HI
一般输出纹波是正常的50mV以内(甚至更低,例如30mV),并且是稳定的波浪型。
纹波和电感,输出电容,环路补偿都有关系。前两者决定了补偿的计算。