Part Number: LP8863-Q1
LP8863-q1, 使用I2C通讯,调整寄存器的值可以正常的实现背光亮度调整;
当不使用I2C控制,通过pwm控制时,背光无法点亮,测量EN/VDDIO/SDO_pwm的电压正常,启动时序也正常;
背光模式寄存器
20h 默认值0300 未作任何操作;
如果通过I2C将寄存器
1C2h,写入小于3000的值就可以,1c4h同理,1c6h同理;
想请教,当使用pwm时,背光模式寄存器和 寄存器1C2H是否需要初始化;如果实际使用中,当I2C无法通讯时,如何实现用PWM调整背光;