Part Number: BQ27220
参照BQ27220的用户手册,按照下面的步骤更新了desing capactiy,但是不知道为什么full charge capacity没有变化。

步骤1:按照上面的手顺将design capacity从3000修改到1880。
结果:
1,Design Capacity (0x929F):1880
2,Full Charge Capacity(0x929D):1880

3,FullChargeCapacity(): 0x12 and 0x13: 还是3000

4,DesignCapacity(): 0x3C and 0x3D: 1880

步骤2:将电池进行满充电,然后放电
在整个充放电过程中,FullChargeCapacity(): 0x12 and 0x13的值一直没有变化。
在放电的过程中,当剩余大概4%的时候,Design Capacity (0x929F)又被修改成了3000
想请教的问题:
问题1:步骤1的时候,为什么Full Charge Capacity(0x929D)的值变成了1880,而FullChargeCapacity(): 0x12 and 0x13的值没有变
问题2:步骤2的时候,FullChargeCapacity(): 0x12 and 0x13的值为什么没有变
问题3:步骤2的时候,Design Capacity (0x929F)的值为什么变了。
问题4:不知道是否还有别的参数需要修改。