各位工程师,大家好:
关于这个升压芯片我有个问题,如下是原理图

第九引脚通过一个三极管控制,控制电平由外部提供5V。当外部有5V时,三极管导通将EN脚拉低,TPS61030PWPR无输出。当外部无5V时,三极管截止。EN脚通过电池电压BAT提供高电平。在由低电平变化为高电平时,发现EN脚由低到高的时序很慢,导致要过好几秒才有+5V电压输出,如下是EN脚由低到高的波形图

请问下是什么影响会变成这样?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位工程师,大家好:
关于这个升压芯片我有个问题,如下是原理图

第九引脚通过一个三极管控制,控制电平由外部提供5V。当外部有5V时,三极管导通将EN脚拉低,TPS61030PWPR无输出。当外部无5V时,三极管截止。EN脚通过电池电压BAT提供高电平。在由低电平变化为高电平时,发现EN脚由低到高的时序很慢,导致要过好几秒才有+5V电压输出,如下是EN脚由低到高的波形图

请问下是什么影响会变成这样?
Hi
不建议用三极管来做控制,而建议用MOS管, 因为这里三极管导通条件是分压为0.6V, 而实际的电压控制不会是刚好0.6V,可能会导致三极管异常工作甚至损坏。
所以一般这类控制都是采用外部MOS来做的,差异一个是大于Vth即可,另一个有钳压要求不宜控制。