This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS54620: 输出异常,远低于设计电压

Part Number: TPS54620


手上有两块板子都用了TPS54620。 设计的12V输入,3.3V输出,然而其中一块板子输出电压只有0.65V。这块不工作的板子SW的波形看起来pulse width非常窄.相比正常工作的板子,区别只是在输入和输出结点各少了100uF的电容 (正常工作的板子输入节点有2x470uF和2x100uF,输出节点有2x100uF)。请教一下各位有遇到过类似的问题吗?

  • Hi
        你的电容都用的很大,远远超过了datasheet参考设计的电容用量,所以即便少了100uF, 不应该有这个影响。

        甚至输入输出电容都可以再减小,可以参考datasheet上对输入输出电容的设计要求来做。

        但是注意layout, 特别输入电容要尽量靠近芯片PVIN(Vin)脚。

        对于输出电压偏低,你需要确认一下功率电感(是否存在质量问题,主要是饱和电流足够),其次看一下反馈电阻是否有损坏或者焊接问题(直接对比2个板子)。

  • 感谢回复!我也觉得电容不该有影响。我每块板子上用到了3个54620,表现都是一样的。而且我查看了电感等器件,两款板子上用的器件都是一样的,所以才感觉到困惑。。。今天有一个意外发现,就是用探针触碰一下芯片的RT/CLK 引脚,或者是提供一个给input 12V一个快速上升沿(0->12V),芯片都能进入正常工作状态。。。这就很神奇了

  • Hi

       这个现象确实很怪异,如果不担心不良现象消失(之后可能很难复制出)可以用热风枪吹一下芯片及周边,我觉得可能存在焊接不良(虚焊)的现象。

  • 好的感谢!我明天会试一试。今天又有新发现,我发现Vcomp的电压在正常工作时是0.4V左右,在异常工作时是1.78V。在异常工作状态下我强行拉低输出,PH的PWM duty cycle没有变化。这是不是暗示芯片进入了过流保护状态?

  • HI

        应该是的。