This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] BQ25611D: BQ2561x 常见问题解答

1. STAT 在 BAT 未连接时闪烁

答:该器件没有电池检测功能。当电池未连接且默认启用充电时,该器件会尝试将 VBAT 调节为充电电压(VREG,默认为 4.208V),然后终止充电。经过一段时间后,VBAT 将降至充电阈值以下,该器件会再次将 VBAT 充电至充电电压 (VREG)。因此,充电器状态显示的是正在充电和充电完成之间的状态,此外 STAT 引脚会闪烁。这也会产生较高的 VSYS 纹波。如果通过 /CE 引脚或由寄存器位禁用充电,该器件将不会充电,STAT 引脚应该不会闪烁,VSYS 也会比最小系统电压(VSYSMIN,默认为 3.5V)高 180mV(典型值)。

2. 当 SYS< VBAT_SHORTZ 时为 200mA IINLIM

答:如果充电器在没有电池的情况下加电,则 VSYS 将从 0V 开始,而如果 SYS 在启动期间尝试拉出过多电流,有可能会卡在 200mA IINDPM 状态下。通过参考 数据手册,该器件可在系统电源轨上升时提供软启动。当系统电源轨低于 VBAT_SHORT 时,输入电流被限制在 200mA 或 IINDPM 寄存器设置的较低值。系统负载应适当进行规划,不得超过 200mA IINDPM 限值。当系统升至 VBAT_SHORTZ 以上时,器件输入电流限制是由 IINDPM 寄存器设置的值。

3. DPM(动态电源管理)和最大占空比会减小 ICHG

答:当输入源过载时,电流会超出输入电流限制(IINLIM 或 IDPM_LIM),或者电压会降至输入电压限制 (VINDPM) 以下。该器件随后会降低充电电流,直到输入电流降至输入电流限制以下以及输入电压上升至输入电压限制以上。

充电器本质上是一个直流/直流降压转换器。它要求输入电压高于输出电压,为正常运行提供一定的余量。最大占空比规格是决定固定输入电压下的最大输出电压的因素之一。用户应通过正确设置 VINDPM 和 IINDPM 阈值,避免在其应用中以最大占空比运行。有关详细信息,请参阅《电池充电时从电源获取最大功率》(http://www.ti.com/cn/lit/an/slyt569/slyt569.pdf)。

4. 在移除 VBUS 期间 PMID 骤降至 OTG 瞬态

答:由于 OTG 升压模式的启动延迟,在移除 VBUS 后,PMID 可能会在短时间内下降。请参阅 e2e.ti.com/.../2626902

5. 示例驱动程序

答:用于 BQ256xx 的示例 Linux 驱动程序位于 https://www.ti.com.cn/tool/cn/BQ256XXSW-LINUX。