设置最大输出5V/5A,负载为激光器,因激光器为开关状态,频率为3MHz,瞬时电压被拉低,呈现尖峰,最大幅度在0.5V,持续时间约20us,
激光器关闭时,瞬时电压被拉高,呈现尖峰,最大幅度也在0.5V,持续时间约20us,
请问这样的情况,怎么调整?
外部电路参数是按照官方计算公式power designer得出的。个别参数可能偏小,比如MOS,但,电容电阻按照参数配置
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
设置最大输出5V/5A,负载为激光器,因激光器为开关状态,频率为3MHz,瞬时电压被拉低,呈现尖峰,最大幅度在0.5V,持续时间约20us,
激光器关闭时,瞬时电压被拉高,呈现尖峰,最大幅度也在0.5V,持续时间约20us,
请问这样的情况,怎么调整?
外部电路参数是按照官方计算公式power designer得出的。个别参数可能偏小,比如MOS,但,电容电阻按照参数配置
Hi
将输出电容加大一些,然后增加cff电容改善响应速度(参考datasheet 第13页公式21/22)
按照你的建议进行了修改,还是会出现尖峰,不过幅度确实减少了,最大幅度0.3V。输出电容680uF电解电容,Cff=470pF。有没有其他的方向可以考虑?
另外我在datasheet的第13页没有看到公式21/22,难道我们看的不是同一个手册?
Hi
看官网的手册,或者在手册中搜索cff, 主要是建议增加这个电容,上述2个公式是计算方式。
如果仅仅是有改善,只能再增加一些输出电容,但是即便如此也不可能完全消除负载瞬态变化造成的波动,这个是必然有的,只能尽量减小。
有没有瞬态响应比这个更好的的IC推荐?输入电压范围和输出电流能力与这个IC相近。
可以在Cff上,串联一个电阻吗?我发现串联电阻后,Vfb更接近手册上的值,输出电压也更准了。没有串联该电阻,Vfb=0.635V
Hi
所有芯片在负载动态变化时都会造成输出电压波动,换芯片意义不大。可以在输出增加磁珠构成CLC看有没有改善?
cff上不建议增加电阻,没有意义,输出电压精度主要影响者是反馈电阻和FB基准精度,所以电阻选择正确即可。