目前产品里设置OCD1如下,电流倍数为2

拿一个已经校验电流的电池包,测试步骤为
1)28A放电10s
2)38A放电5s
3)42A放电5s
正常来说前两步不保护,第3步开启放电后2s左右保护。但是我们发现第3步42A 5s放电后还是无法保护。
后来在别的包上也复现了这个现象,同时用EV2300通讯发现第1步和第2步读回来的电流始终为0,第3步42A放电2s后电流仍然为0,然后电流才慢慢上升到42A(0A-->31A-->42A),所以没有正常保护
再进行一次测试就可以正常40A保护.....
这有可能是什么原因?