Part Number: DCR010505
各位好,我最近在使用DCR010505P的时候,
发现不同批次的电源模块,启动时的冲击电流不一样大,
放在相同的电路里,有1A多的也有2A多的。
有些电源模块直接影响前级电源过流保护了。
不知道这个电源是否有冲击电流的相关指标,手册上目前没找到。
或者有类似的问题,是怎么解决的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DCR010505
各位好,我最近在使用DCR010505P的时候,
发现不同批次的电源模块,启动时的冲击电流不一样大,
放在相同的电路里,有1A多的也有2A多的。
有些电源模块直接影响前级电源过流保护了。
不知道这个电源是否有冲击电流的相关指标,手册上目前没找到。
或者有类似的问题,是怎么解决的。
Hi
1W的电源模块,5V输入,大约350mA的满载输入电流,datasheet虽然没有提供启动inrush波形,但是这类芯片即便很大inrush,不应该超过700mA(翻倍)
特别是这个芯片的输入输出电容也比较小。
能否将输入电流波形传上来看一下?
另外Vrec接的是1uF电容吗?输出的电容0.1uF?