您好
1.规格书第3页表格建议的IFB是60nA,而第9页计算输出电压公式那里建议的是92uA,感觉这彼此相互矛盾。应该以哪个为准呢?
2.可以解释一下规格书中说的前馈补偿电容中的计算公式所说的频率是什么吗,我理解的是假如开关波形自激振荡了,振荡频率是这个公式所说的波形。麻烦您看下附件频率是波形中的哪个?
3.计算前馈补偿电容的公式可以适用于其他芯片吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
1.可以参考datasheet 第9页来计算,这里选择R2为13.3kohm所以此时IFb为92uA, 实际上选择不同的电阻,就会有不同的IFB, 只要这个此时IFB电流大于0.5uA即可。(所以这里看你R2选择)
2. 这里的频率是环路种的零点频率fz.
3. 建议你参照选择的芯片,计算不一定一样的,很多芯片并不需要增加这个电容。而实际上很多芯片datasheet上没有提到这个电容,但是可以增加来加快负载响应速度。
Hi
1.这个是最小电流需求,所以实际设计的规格需要满足这个最小值的最大范围,所以需要大于0.5uA, 而datasheet设计的案例就是取值92uA.
2. 从datasheet fz是芯片定下来的(datasheet并没有提到输出电容ESR造成的零点,而是直接给出了这个规格)
3. TI的芯片太多,控制也很多,内部差异或者说反馈设计种类也特别多。设计是不建议参考其他芯片(没有意义),直接按照这个芯片datasheet来。