由于春节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] BQ25171-Q1: 配置引脚和设计问题

Part Number: BQ25171-Q1

问:该器件可配置为使用外部引脚为锂离子、镍氢电池和磷酸铁锂电池充电。  是否可以在运行期间更改配置?还有哪些应该注意的事项?

  • 答:

    • 什么是器件输入保护?--- 请参阅数据表 (SLUSDK0A) 第3.4 节
      • 不损坏器件的最大输入电压为 40V。
      • 器件将在高于 18V 的过压阈值时进入待机模式,直到输入电压恢复到低于阈值。
      • 器件没有 IN-DPM(电压折返保护)。
    • 充电期间是否可以动态更改 ISET?
      • 在充电时监控 ISET 引脚,在运行期间更改为 R-ISET 将立即改变充电电流。
      • 在充电期间,不会持续监控 VSET 和 CHM_TMR 引脚。器件不会确认这些引脚在启动后发生的变化,直至切换输入电源或/CE 引脚。
    • ISET 和充电电流之间的关系是什么?
      • R-ISET 电阻器上产生的电压按照 300 比 1 的比例映射到输出电流。
      • 可通过外部电路监控 ISET 以跟踪充电电流。
    • 镍氢电池应用的充电曲线是什么?
      • 器件不支持对镍氢电池快速充电。
      • 基于时间的充电时长由 CHM_TMR 设置,电流由 ISET 设置。
      • 器件仅在恒流模式下为镍氢电池充电,额外间歇充电模式可通过 VSET 引脚设置。
      • 间歇充电可将 CHM_TMR 设定的充电计时器的充电周期缩短 25%,并在电池电压降至 VRECHG 以下时启动。
    • 产品是否具有内部热调节和关断功能?
      • 器件独立于 TS 引脚电池温度监控器监控内部结温。
      • 当 IC 温度超过 125°C 时,热调节会限制充电电流。
      • 如果 IC 温度超过 150°C,热关断会关闭单元。当温度降至低于 TSHUT 下降阈值 (135°C) 时,器件会恢复充电。
    • 如何提高充电效率和降低功耗?
      • Vin 越接近 Vout,效率越高,功耗也越低。请注意,考虑到 IC 内部的电压损耗,Vin 需要大于 Vout + VDO(压降电压)。
      • 在电池电压较低且输入电压较高的快速充电期间,IC 中所需的功耗最大。
    • TS 引脚在电池温度应用中如何工作?
      • 当 TS 引脚电压介于 Vcold 和 Vhot 之间时,器件处于正常运行状态,通常对应于 0°C 至 45°C。
      • TS 引脚电压超出可接受范围会导致可恢复的故障。器件进入待机状态,直至电池温度恢复正常状态。
      • 可以使用 TS 引脚和 NTC 热敏电阻之间的串联和并联电阻 Rs 和 Rp 来修改高低阈值。有关各种温度范围的建议电阻值,请参阅数据表表 7-3。
    • 器件是否调节深度放电的电池的充电电流?
      • 对于低于 VBAT_SHORT (2.2V) 的锂离子电池电压和低于2V 的磷酸铁锂电池电压,输出电流限制为 16mA。器件处于涓流充电阶段。
      • 如果锂离子电池电压介于 VBAT_SHORT和 VBAT_LOWV(2V 和 2.8V)之间,磷酸铁锂电池电压介于 1.2V 和 2.0V 之间,则输出电流被限制在设置为 ISET 值 20% 的预充电电流。
    • 如何禁用自动充电?
      • 在标准操作下,一旦电池降至充电阈值 (VRECHG) 以下,器件即会自动重启充电周期。
      • 通过将 /CE 引脚从主机器件上拉高来禁用充电器,以防止自动启动充电周期。
      • 确保您的系统在需要时有办法重新启用充电,因为器件在被禁用时不会监控电池电压。
    • 在开路电池场景中,器件行为是怎样的?--- 请参阅数据表图 8-3
      • 当没有电池时,器件将以等于 VSET 调节电压的输出电压循环进入和退出充电。