This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS92662A-Q1: 是否可以使用相位变化的方式实现开关电源的时分复用技术?

Part Number: TPS92662A-Q1


目前的项目中,需要使用开关电源时分复用技术,以实现一路buck 输出通道驱动多于12颗的LED 串。

我考虑具体的实现方式是,通过相位变化,让复用的led 在同一周期的相位严格错开。

但目前右两种方法。

1. 不同LMM芯片的相位错开。比如第一颗LMM的相位设置成0,第二颗LMM的相位设置成50%。

2. 设置复用LMM芯片的前6颗相位为0,后6颗相位设置成50%。

以上两种方法都可以实现,同一时刻只有12颗LED 是出于导通状态的。

请帮忙看看以上实现方式是否有问题。

还需要注意什么。