Part Number: LM5101B
Other Parts Discussed in Thread: LM5101
最近客户想做一套工装,驱动不同电压范围的直流电机,期间电机运行情况如下:
1.一直正转
2.一直反转
3.正反转交替
上面三种情况都会存在,考虑到直流电机的供电电压因不同规格的直流电机而不同,故采取了H桥,考虑到大部分的H桥的上桥臂的驱动采用悬浮电压,驱动信号不为PWM信号时上桥臂的悬浮电压无法保持导致上桥臂无法正常导通,故不知道芯片LM5101B是否也存在这种问题?此外规格书这句不知道是什么含义Bootstrap Supply Voltage up to 118 V DC ?
此外H桥空载的时候其系统的功率怎么计算?比如H桥电压12v H桥输出不接负载的时候怎么计算?
:谢谢!