Part Number: LM25145
你好,我们采用了TI 的LM25145RGYR,24V 输入,5V 输出,目前测试输出5V 波动很大。请问要怎么解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LM25145
你好,我们采用了TI 的LM25145RGYR,24V 输入,5V 输出,目前测试输出5V 波动很大。请问要怎么解决?
Hi
输出纹波很大,首先建议确认输出电容(容值大小和ESR), 以及输出补偿电路。
或你可以借助在线仿真webench仿真电路确认一下你的电路(主要确认输出电容,容值以及ESR,电感感量和环路补偿)
如果确认输出电容,COMP补偿没有问题,就要确认layout,可以看一下datasheet上layout说明。
你好,目前的输出电压变化在4-6V 左右;开关频率测量了是250KHZ 左右;输出的电压波动频率是11.75KHZ;不是开关频率;设计之前的参数都是通过WEBENCH 仿真参数来的;电感型号是推荐型号;电容是MLCC,但厂家型号不一样。LAYOUT 我基本是参考了EVM 板来做的,我觉得应该问题不大。另外,请问能否提供你的电话联系方式沟通。或者电话联系我18620390482;谢谢
HI
电路没有问题的话,将波形,和layout放上来看一下(layout不一定好看,主要是功率回路尽量小,反馈尽量避免干扰。
你好,这个问题,目前我们已经解决,之前我的输出电容是4个并联22UF,目前删除两个后,波形正常。请问导致这个问题的根本原因是什么?能否解释一下。谢谢
Hi
前面提到输出电容的大小,ESR会影响反馈补偿,可能的原因是原有的电容大小,ESR与反馈补偿不搭配导致环路不稳定,而改变后环路稳定了。