用BQ40Z50-R1做四串电池,学习成功后(Update States为0e,Ra flag为0055),用同一个固件烧录了多组电池并校准,后面发现其中一组电池在静置时是8%电池,后面会自动跳变,一个小时左右跳到11%,后面几分钟又跳到13%才稳定下来,这期间有带着电池外出(未接任何东西)后回来,SOC在温度变化的情况下会自动更新,但这个跳动的幅度是不是太大了,原因是什么?或者有没有办法减小平滑跳动的幅度?平滑处理如图:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用BQ40Z50-R1做四串电池,学习成功后(Update States为0e,Ra flag为0055),用同一个固件烧录了多组电池并校准,后面发现其中一组电池在静置时是8%电池,后面会自动跳变,一个小时左右跳到11%,后面几分钟又跳到13%才稳定下来,这期间有带着电池外出(未接任何东西)后回来,SOC在温度变化的情况下会自动更新,但这个跳动的幅度是不是太大了,原因是什么?或者有没有办法减小平滑跳动的幅度?平滑处理如图:

4426Q-BQ40Z50R1-3S 12.75AH cycleok 20210508.gg.gg.zip没有进行LOG,昨天静置到现在,又变成了16%
请问您是否方便提供该情况发生时的log?
如果只有一个电池正在跳转,我们建议您打开电池平衡。
非常感谢您的配合。
说了都没有平均电路,开啥平衡啊!跳变时处于静置休眠状态,一接盒子就激活了
好的已帮您跟进给工程师,此外请问您是否可以capture一个问题发生时的log?这样有助于我们更好地帮助您解决问题,十分感谢!