由于春节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] BQ25170: 引脚配置和设计问题

Part Number: BQ25170

该器件可配置为通过使用外部引脚为 1 节锂离子和磷酸铁锂电池充电。  是否可以在运行期间更改配置?还有哪些应该注意的事项?

  • 答:

    一些有用的 BQ25170 常见问题解答

    • VIN OVP(输入过压保护)是如何工作的?请参阅数据表 (SLUSDJ8A) 第3.4.1 节
    1. 不损坏器件的最大输入电压为 30 V。
    2. 当输入电源高于 VIN_OV (6.6V) 时,器件将暂停充电,直到电压恢复到低于输入过压阈值。
    3. 器件没有 IN-DPM(电压折返保护)。
    • 如何使用 TS 引脚进行电池温度监控?--- 请参阅数据表第3.2.4 节
    1. 当 TS 引脚电压介于 VHOT 和 VCOLD 阈值之间时,器件将遵循标准充电周期。阈值通常对应于 0°C 至 45°C 的温度范围。
    2. TS 引脚上的电压超出工作范围会产生可恢复的故障。器件将暂停充电,直到电池温度恢复到可接受范围。
    3. 可以使用 TS 引脚和 NTC 热敏电阻之间的串联和并联电阻 Rs 和 Rp 来修改高低阈值。
    • IC 是否具有内部热调节?
    1. 器件独立于 TS 电池温度输入引脚来监控内部结温。
    2. 当 IC 温度超过 TREG (125°C) 时,热调节通过限制充电电流来抵消过热。
    3. 当IC 温度超过 TSHUT (150°C)时,热关断会关闭器件。当温度降至 135°C 的 TSHUT 下降阈值以下时,器件将恢复充电。
    • 该器件是否有充电使能引脚?
    1. TS 引脚具有充电使能引脚的附加功能。将 TS 拉至 VTS_ENZ (50mV) 以下可禁用充电器。
    2. 切换 TS 引脚将复位充电周期和安全计时器。
    3. TS 引脚的充电禁用功能提供了一种关闭自动充电的方法,默认情况下,自动充电是充电曲线的一部分。
    4. 在通过 TS 引脚禁用充电后,器件不会监控电池电压,因此,系统必须能够在需要时通过某种方法重新启用充电。
    • 能否在运行期间更改 ISET 和 VSET 电阻器值?
    1. 在充电时监控 ISET 引脚,在运行期间更改为 R-ISET 将立即改变充电电流。
    2. 在充电期间,不会持续监控 VSET 引脚,一旦检测到电阻器,就会设置相应的调节电压,直到发生复位事件。
    • 如何监控充电电流?
    1. R-ISET 电阻器上产生的电压按照 300 比 1 的比例映射到输出电流,并可由外部电路进行监控。
    • 充电状态 (STAT) 引脚的功能是什么?--- 请参阅数据表第3.3.2 节
    1. STAT 是一个开漏输出,低电平指示正在进行充电,包括自动充电。充电期间可选的指示灯 LED 将亮起。
    2. STAT 引脚将以 1Hz 的频率闪烁以示故障。
    3. STAT 引脚处于高电平状态表示充电完成或禁用充电。
    • 电源正常 (/PG) 引脚如何工作?--- 请参阅数据表第3.3.1 节
    1. /PG 是一个开漏输出;低电平状态表示输入电源正常。
    2. 正常输入电源高于 VIN_LOWV (3V) 和 VOUT + 135mV 并且低于输入过压阈值。
    • 当电池电压变低时,器件是否调节充电电流?
    1. 锂离子电池电压低于 VBAT_SHORT (2.2V),而磷酸铁锂电池电压低于 1.2V,输出电流将调节为 IBAT_SHORT (16mA) 以实现电池短路保护。
    2. 当电池电压高于 VBAT_SHORT,但低于 VBAT_LOWV 时,充电电流限制为预充电电流水平,锂离子电池为 2.8V,磷酸铁锂电池为 2.0V。
    • 未连接电池时,器件行为是怎样的?--- 请参阅数据表图 8-3
    1. 当 OUT 引脚未连接电池时,器件将以等于 VSET 调节电压的输出电压快速循环进入和退出充电状态。
    • 如何降低 IC 内所需的功耗?
    1. 器件充当线性稳压器,Vout 越接近 Vin,效率越高,功耗越低。
    2. Vin 需要大于 Vout + VDO(压降电压)以补偿 IC 内部的电压损耗。
    3. 当电池电压与输入电压相比较低时,会在快速充电阶段开始时出现所需的最大功耗。