Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100
您好,目前我这电压校准偏差很大,26V校准的,然后给其他电压时,偏差有1V左右。比如给28V显示27.048V,给24V显示24.864. 给26V显示25.960。请问是什么原因导致的?
我IC的BAT交根据28.4V配算的900mV。 voltage divide校准前28.4V 校准后为30.071V。 flash update OK cell volt填的3724V。电池为铁锂电池
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,目前我这电压校准偏差很大,26V校准的,然后给其他电压时,偏差有1V左右。比如给28V显示27.048V,给24V显示24.864. 给26V显示25.960。请问是什么原因导致的?
我IC的BAT交根据28.4V配算的900mV。 voltage divide校准前28.4V 校准后为30.071V。 flash update OK cell volt填的3724V。电池为铁锂电池
您好,用的就是bqstudio呀?
然后我重新烧录srec文件后,bqstudio显示变成586mV 32726电流,实际还是挂在26V电池上没充放电。然后现在识别不到BQ34Z100了
请问选这个有结果了吗? 还有就是用LED灯的时候,没按开关按钮,那BAT脚没电压的,这个时候怎么校准?需要按住开关校准?
因周末休息原因,回复您的时间较晚非常抱歉。收到您的问题,已跟进给工程师,如有答复将尽快回复您。
请您参阅以下文档,该文档链接到另一个文档,另一个文档中有您需要的相关信息:
https://www.ti.com/lit/ug/sluubv2/sluubv2.pdf
希望以上回答对您有所帮助。如有其他问题请随时联系我们。
您好,用的就是bqstudio呀?
然后我重新烧录srec文件后,bqstudio显示变成586mV 32726电流,实际还是挂在26V电池上没充放电。然后现在识别不到BQ34Z100了
请问您指的是这个问题吗?
您好,两个
1、目前我这电压校准偏差很大,26V校准的,然后给其他电压时,偏差有1V左右。比如给28V显示27.048V,给24V显示24.864. 给26V显示25.960。然后我重新烧录srec文件后,bqstudio显示变成586mV 32726电流,实际还是挂在26V电池上没充放电。然后现在识别不到BQ34Z100了
2、 还有就是用LED灯的时候,没按开关按钮,那BAT脚没电压的,这个时候怎么校准?需要按住开关校准?
好的,请问该文档对您的问题没有帮助吗?已把您的问题反馈给工程师,如有答复将尽快回复您。
目前我这电压校准偏差很大,26V校准的,然后给其他电压时,偏差有1V左右。比如给28V显示27.048V,给24V显示24.864. 给26V显示25.960。然后我重新烧录srec文件后,bqstudio显示变成586mV 32726电流,实际还是挂在26V电池上没充放电。然后现在识别不到BQ34Z100了
我们认为可能与哪个 srec 被编程有关。 如果您已对默认 srec 进行编程,则需要对电路板进行电源循环并遵循 EVM 指南。 如果另一个 srec 被编程,那应确保应用与读取 srec 的数据包相同的分压器。 如果 bq34z100 未被识别,那么在重试之前请检查所有连接,同时bqStudio 可与同一总线上的其他器件通信。
还有就是用LED灯的时候,没按开关按钮,那BAT脚没电压的,这个时候怎么校准?需要按住开关校准?
对于电压校准,请您按照校准窗口中的指示将基准电压应用到引脚。
希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。
您好 还是看不出啥 不能正面回答下吗?
1、是不是一定要按住开关,保证BAT脚有900mV左右电压,这样才能校准总压?
2、校准偏差这么大一般什么导致?
3、识别不了这个不知道是不是校准后坏了,通讯线是没问题的
非常抱歉,我们是将您的问题升级到英文论坛,您的问题会再帮您跟进给工程师,如有答复将尽快回复您。
LED 开关与校准无关。 如果您需要其他开关请告知我们。
需要在外部对 BAT 引脚施加稳定的电压以进行校准,同时必须在连接电池之前执行校准。
你好 请问下上位机读取的总压是怎么来的?正常情况下 我不按LED开关, 那么BAT脚没电压输入,IC只有REGIN脚在恒压供电,那总压是怎么得来的?
正常情况下 我不按LED开关, 那么BAT脚没电压输入,IC只有REGIN脚在恒压供电
我们认为该现象可能并不太正常,请问您是在 TI EVM 上看到了这种情况吗?
不是 我是请教下 官方带LED的原理图,BAT脚输入电压是由开关VEN控制。正常不按开关那BAT脚没有电压输入。所以奇怪BQ34Z100是怎么采集实时电压的。

如果您使用 TI EVM 进行校准,不用按 LED 开关即可进行校准,您只需向 EVM 的 BAT 输入施加电压,然后进入校准页面以输入实际电压值并进行校准:
在 16030mV 下进行校准后,工程师的电压读数如下:
实际电压 (mV) 仪表报告电压 (mV)
16030 16030
14124 14124
18388 18386
10666 10667
正常板子 不像EVM, BAT脚是没设外接口的。如果外部施加电压,那还不如按开关
您能否提供原理图? 一般情况下BAT 引脚上应该有分压器。
你好 就是上面官方那样的 SW1不按下去 Q5不会通 BAT脚就不会有电压