This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ28Z610-R1: 使用小电流充电时,电量会异常跳至100%

Part Number: BQ28Z610-R1
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

您好,

我使用的电池Pack为使用18650, 2串3并。

产品的充电源有两种,一种为12V Adapter,另一种为USB5V。

两种对电池所产生的最大电流也不同,12V Adapter最大电流约为2A,USB5V最大电流约为0.6A,请问这样的使用是OK的吗?

在使用USB5V且在某些特殊的状况下,我的Charger会对电池进行小电流约190mA的充电,这时电池的Capacity会异常跳至100%?但电压也未充饱至8.4V。

请问我该如何避免此现象?

谢谢!

  • 您好我们已收到您的问题并反馈,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 您好,为了更好地解决您的问题,您能否提供以下信息:

    • 测试的 bqStudio 日志或 .gg 文件。我们需要更多信息来进行调试,因为有许多因素会导致 SOC 跳转。

    该仪表可以检测到与 100% SOC 对应的充电电流和电压 (与 EOC 上的 DOD 相关联)。

    DoD= Depth of Discharge 放电深度

    EOC =  End of Charge 充电结束