This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS61170-Q1: 实际输出电压未达到目标电压值

Part Number: TPS61170-Q1


输入电压3.3V,目标期望输出AVDD:6V。

实际只得到  3.14V  电压输出,FB  脚位电压为0.61V。不清楚是否为原理设计问题导致电压BOOST  IC未工作或是其他问题。求解这个异常问题原因。

  • Hi

        首先确认下芯片焊接,因为看起来芯片是没有工作。

        如果确认焊接没有问题,做一下启动测试,看一下SW脚是否有方波反应,测试时不要带载过大(避免是因为是过载导致的)

        其次确认一下功率电感饱和电流,和layout上功率路径尽量小(尽量参考datasheet),避免是带载导致的过载保护。