如图所示:用锂电池供电,升压至5V时电压为何会流回至输入脚?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
你可以看一下datasheet第十一页方框图,SW和Vin之间是有MOS的,并且MOS有寄生二极管,使得如果输出有外加电压,电流会经过体二极管流向输入。
一般这种情况要避免(有额外的电压出现在降压芯片的输出,除非用二极管或者其他方式关断)否则可能导致芯片损坏的。
HI
一般的2路电源需要同时给一个负载供电(类似你这样通过降压芯片,还有一路再降压芯片没有启动时有电压供电),需要用oring电路控制。
损坏的几率很难说,因为没法评估内部寄生二极管的电流承受能力。