您好,
TPS561201DDCT 这个型号测量发现它实际数据与官网提供的数据不符。如附件所示,红色数字为我们测量的数据,芯片本体加引脚有一个数据0.83mm不在数据表显示的0.847mm-1.1mm范围内,请问这个误差是否正常呢?希望尽快收到回复。谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
TPS561201DDCT 这个型号测量发现它实际数据与官网提供的数据不符。如附件所示,红色数字为我们测量的数据,芯片本体加引脚有一个数据0.83mm不在数据表显示的0.847mm-1.1mm范围内,请问这个误差是否正常呢?希望尽快收到回复。谢谢
Hi
不在范围内,是有异常的,这个高度范围实际上是0.837~1.1mm, 因为要考虑pin脚高度。
但是在这里高度如果确认准确测量在0.83mm, 明显是偏规格下限的。建议先确认一下测试准确度,如果测试准确的,你们可以联系购买渠道,也可以直接使用,因为不影响芯片功能。
会出现这个数据异常是什么原因呢?是工艺问题还是因为碰撞等原因。我们测量了两片,一片显示0.82mm,一片显示0.83mm,我们的精度只精确到小数点后2位
Hi
如果测试准确的话,有可能是工厂段出厂只是抽测,因为这个并不影响芯片的使用。
造成这样的原因可能是因为封装,所以你可以联系购买渠道处理。
这个是在德州仪器(上海)有限公司购买的 。您的意思是说误差不会影响使用,是吗?