This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ28Z610: 低温容量突变

Part Number: BQ28Z610
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

使用bq28z610设计一款1串电池,电池学习完成,标志也升到0x0e,

将电池存储在-40的柜子里,2小时后再读数据,电量就突然变成313mAh,

存储之前显示是 2990mAH,但是电池可以放电,

请教这个是什么原因

多谢~~

  • 您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛,因感恩节假期,预计答复您的时间将稍晚。敬请谅解!

  • 我们假设您说的温度单位为摄氏度。

    如果是这种情况,那么其实仪表工作正常。 温度 (尤其是冷态) 会导致电池容量显著降低。 由于温度在 -40 ° C 左右,所以容量大大降低,这是正常的。如果在低温测量时出现问题,我们建议您使用 GPCRB 工具帮助调整低温测量系数。

    希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。

  • 低温时电池容量会有一些降低,大概在常温容量的75%,这样也应该时2Ah多,而且低温放电是正常的,容量远超300mAh,

    还有如何使用GPCRB工具调整低温测量系数,咱们有相关的文档吗?

  • 您好,因为FCC 还考虑了预期负载。 因此内部电阻可能会比您预期还要下降得多。

    如果在使用 GPCRB 工具后仍有问题,请您调整您的负载模式 / 负载选择设置。

    如何使用GPCRB工具调整低温测量系数,咱们有相关的文档吗?

    GPCRB tool page上有一个指南,您可以参考。