如图,是用UC3843控制的升压电路,输入部分的电源以及提供给芯片的电源都是由实验室的电压源提供的。 结果我接出来之后发现输出达到84V(而我要的事36V), 我调节了R6、R1都没见有变化 ,一直都找不到原因,电压怎么都调不下来。
有一个高手告诉我说:应该在R5上串接一个电容, R5接入后,3843的内置运放的直流
增益成了一个固定值,采样回来的信号有变动,输出也会成一定比例的变动。R5串电容后,直流增益为无穷大,反馈回来的信号动一点,他都可以调整回来。于是我接了个C4。
麻烦各位大侠们指点指点,告诉一下是怎么回事?
而且发现放入芯片后测得2脚到地的电阻总是为0,很奇怪;取出芯片又不会这样,而是无穷 ,我就更奇怪了:2脚到地的电阻怎么会是为0
电压输出不是只跟电压反馈有关吗?调占空比意思不是调电压反馈就行的嘛?
麻烦各位高手给点经验或着公式或者其他什么的,不甚感激!