Part Number: LM3150
设计输出7V/5A,负载为激光器,电压输出先连接到PMOS的S端,然后通过开关PMOS,给负载供电,负载供电电压7V,电流大概3A
问题1:电感8.2uH Isat=5A,运行时有啸叫,该怎么处理?
问题2:开启PMOS给激光器供电时,在LM3150电路的电压输出处测到瞬时的电压是上升的,由7V上升至7.5V,关闭PMOS时,电压回落正常7V。该怎么处理?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LM3150
设计输出7V/5A,负载为激光器,电压输出先连接到PMOS的S端,然后通过开关PMOS,给负载供电,负载供电电压7V,电流大概3A
问题1:电感8.2uH Isat=5A,运行时有啸叫,该怎么处理?
问题2:开启PMOS给激光器供电时,在LM3150电路的电压输出处测到瞬时的电压是上升的,由7V上升至7.5V,关闭PMOS时,电压回落正常7V。该怎么处理?
谢谢。
Hi
在高边反馈电阻上增加cff看看, 见datasheet page 13页公式21、22.
其次可以将输出电容略微加大一点点。另外如果设计5A输出,功率电感饱和电流建议选择7A以上。
电感啸叫一般是电感饱和造成的,如果环路不稳定也有可能,但是这个芯片并不需要额外的设计环路补偿。 而从你描述看,芯片看起来输出有过冲,所以建议将输出电容适当加大一点点。同时建议增加cff,因为是MOS开启存在瞬态负载变化。