您好,能否可以推荐一下锂电池充放电与电量统计的方案(最好是一款芯片完成,如果不能麻烦给出建议的方案,谢谢),需求如下:
充电放电方案需求:
基本情况:现有封装好的电池包为18650锂电池2并3串,系统工作电源为9~24V,需要考虑适配器供电模式及电池供电模式两种情况。
1、适配器输入供电时,系统电源直接使用适配器电源,同时可对电池进行充电管理;
2、现有电池包供电时,电池包作为系统工作电源,可以设定电池组欠压保护;
3、可以对电池包电量进行统计,并且可以通过通信端口实时获取到电池电量信息,最好充放电信息也能获取到。
请推荐合适的充电放电方案。
另,有疑惑想咨询
-
BQ40Z60
-
BQ40Z50-R2
-
BQ40Z80
这几款芯片都能实现上述功能,但是都是对于单节电池 然后串联,我现有的是已经封装好的电池包,只能PACK+与PACK-引出,能不能使用上述列出的芯片呢???感谢~