This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

急!!!锂电池相关电路

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ24030

要求可以应用外部适配器(手机充电器购买)给锂电池充电(3.3V)同时可以给系统供电(整个系统要求3.3v),充电时由外部手机充电器供电锂电池不供电,当拿下适配器时锂电池供电供电,请问有没有合适的芯片可以选取,

  • 这类产品有很多,如BQ24072或BQ24030系列,如果适配器的电压比较高,系统负载电流比较大也可以考虑开关模式的充电器和对应的外部路径管理电路。

    由于你的系统负载电压要求比适配器和电池电压低,所以后端建议接一个buck,如果对于锂电池单次工作时间要求比较高,则后面接一个buck-boost电路,将3.0-3.3V电压对应的电量也利用起来尽可能更充分利用单次电池充电的电量,详见TI的dc-dc转换器产品列表。

  • 我没发现BQ24072有这样的示列可以边充电给系统供电啊,外部的适配器就是普通的手机充电器(5v )的,麻烦能帮忙介绍下么,,,,新人小白,,谅解

  • 这个部分详细的内容请你阅读理解datasheet中的DPPM描述.

    简单从内部架构上理解,请参考datasheet的page 8,充电器插入时可以一边给系统负载供电 同时也可以给电池充电;充电器没有插入时 电池会切换到给系统负载供电。

    需要注意mosfet是一个双向器件,电流可以实现双向流动。